https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204407/pcm5102a-pcm5102a
器件型号:PCM5102A我尝试以 1KHz 和10kHz 的频率播放单调音频、并注意到在10kHz 时输出信号 P-P 要低得多
应该是这样吗? 输出频率/ 输出电压的平坦度曲线是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204407/pcm5102a-pcm5102a
器件型号:PCM5102A我尝试以 1KHz 和10kHz 的频率播放单调音频、并注意到在10kHz 时输出信号 P-P 要低得多
应该是这样吗? 输出频率/ 输出电压的平坦度曲线是多少?
您好 Moshe、
数据表未提供 Vout 与频率的平坦度。
除非 在输出端有滤波器、并且 LP 滤波器的带宽不够宽、因此 10kHz 输入信号衰减、否则器件不应衰减输出信号。 您能 不能检查滤波器的带宽并提高其带宽 (也 可以发送频率较低的输入,例如2或4kHz, 它的衰减不应达到10kHz,这表明带宽不够宽)
该器件的 EVM 具有一个阻值为 R=470Ohm 且 C=2200pF 的滤波器、可提供大约154kHz 的 fc。
此致、
Arash
大家好,EVM 的设计原理图位于用户指南(SBAU190C)中。 这是链接
似乎您使用的是相同的滤波器。 请查看此文档并将其用作参考。
请从输出中删除除过滤器外的所有内容 、然后重试。
此致、
Arash