This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A

Guru**** 2478735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1204407/pcm5102a-pcm5102a

器件型号:PCM5102A

我尝试以 1KHz 和10kHz 的频率播放单调音频、并注意到在10kHz 时输出信号 P-P 要低得多  

 应该是这样吗? 输出频率/ 输出电压的平坦度曲线是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    数据表未提供 Vout 与频率的平坦度。  

    除非 在输出端有滤波器、并且 LP 滤波器的带宽不够宽、因此 10kHz 输入信号衰减、否则器件不应衰减输出信号。 您能 不能检查滤波器的带宽并提高其带宽 (也 可以发送频率较低的输入,例如2或4kHz, 它的衰减不应达到10kHz,这表明带宽不够宽)  

     该器件的 EVM 具有一个阻值为 R=470Ohm 且 C=2200pF 的滤波器、可提供大约154kHz 的 fc。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash

    您能否指出您提到的 EVB ?

    RC 滤波器放置在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,EVM 的设计原理图位于用户指南(SBAU190C)中。 这是链接

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau190c/sbau190c.pdf?ts=1678720949358&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM5102A

    似乎您使用的是相同的滤波器。 请查看此文档并将其用作参考。  

    请从输出中删除除过滤器外的所有内容  、然后重试。  

    此致、

    Arash