This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:I2C 地址

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208299/tas2x63evm-i2c-address

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好!

我正在尝试使用 TAS2X63 EVM 板中的 I2C 端口发送命令。

扫描 I2C 端口后、我获得了如下所示的多个 I2C 地址。

问题1. 是否需要这些 I2C 器件列表?

问题2.  对于读取和写入命令、我应该只使用0X48 I2C 地址、或者可以使用其中的任何一个?


谢谢!

此致、

Mukesh Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukesh、

    0x20是电路板上的 I2C 扩展器。 0x48是 TAS2563的全局地址。 0x4C 是给定 J26配置的 TAS2563的 I2C 地址。
    不确定其他2个、但对于 TAS263、请仅使用0x48作为全局地址或0x4C (或其他地址、具体取决于 J26)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师