请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2781EVM 你(们)好,先生
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192735/tas2781evm-tas2781-frequency-reponse-of-pwr_mode3?tisearch=e2e-sitesearch
很抱歉回复迟到了。
在我尝试了伊凡提供的程序之后。 结果 如下图所示,红色曲线是使用连接的“AUX-0025”滤波器进行的测量。

但该结果不接近 TI 规格、在40KHz 之前下降了-1dB 以上。

如果我们在没有“AUX-0025”滤波器的情况下进行测量,结果将变成蓝色曲线,该曲线更接近规格,但 THD+N 更差(下图)。

我想问您测量的方法是什么?
我需要了解什么吗?