This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:TAS2781 PWR_MODE3_Part 2的频率响应

Guru**** 2477945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208272/tas2781evm-tas2781-frequency-reponse-of-pwr_mode3_part-2

器件型号:TAS2781EVM

你(们)好,先生

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192735/tas2781evm-tas2781-frequency-reponse-of-pwr_mode3?tisearch=e2e-sitesearch

很抱歉回复迟到了。

在我尝试了伊凡提供的程序之后。 结果 如下图所示,红色曲线是使用连接的“AUX-0025”滤波器进行的测量。

但该结果不接近 TI 规格、在40KHz 之前下降了-1dB 以上。

如果我们在没有“AUX-0025”滤波器的情况下进行测量,结果将变成蓝色曲线,该曲线更接近规格,但 THD+N 更差(下图)。

我想问您测量的方法是什么?

我需要了解什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    AUX-0025是一种硬件低通滤波器、将在25kHz 频率下滚降。  

    AUX-0040是一种硬件 LPF、将在40kHz 频率下滚降。 用于测量>25kHz 的超声波。  

    在 Ivan 分享的最终测量结果中、他使用了该滤波器的40kHz 版本。 这就是为什么他的测量结果显示信号输出达到40kHz 的原因。  

    此致、

    Arthur