This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825MEVM 的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207627/tas5825mevm-questions-of-tas5825mevm

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

尊敬的团队:

我将0x03、CTRL_State 更改为0x13、将0x68、State_RPT 更改为0x03

 

在我写入(0x68和0x71)后,有两个不同的寄存器,请检查下面的“写入”寄存器数据和“读取”寄存器数据。

数据表说明->时钟故障。 一旦出现时钟故障、该位就会设置为1。 D 类输出设置为 Hi-Z 故障引脚(GPIO)报告。

 

请问如何解决时钟故障问题?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

      请问您是否正在使用 PPC3软件来初始化电路板? 如果没有、则可能不会生成时钟信号。 时钟由电路板上的其他器件生成、需要使用 PPC3初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我已经安装了 PPC3软件、但当我登录 PPC3软件时、我得到了以下信息。

     

    我是否知道如何安装和 访问 TAS5825M EVM 应用?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

      您可以通过以下链接申请此应用程序:

    https://www.ti.com/product/TAS5825M