请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825MEVM 主题中讨论的其他器件:TAS5825M
尊敬的团队:
我将0x03、CTRL_State 更改为0x13、将0x68、State_RPT 更改为0x03
在我写入(0x68和0x71)后,有两个不同的寄存器,请检查下面的“写入”寄存器数据和“读取”寄存器数据。


数据表说明->时钟故障。 一旦出现时钟故障、该位就会设置为1。 D 类输出设置为 Hi-Z 故障引脚(GPIO)报告。
请问如何解决时钟故障问题?
非常感谢、
Jimmy