This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140EVM-PDK:如何设置为将 EVM 用于1 PDM 麦克风输入?

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209665/pcmd3140evm-pdk-how-to-set-up-to-use-the-evm-for-1-pdm-microphone-input

器件型号:PCMD3140EVM-PDK

你(们)好  

我们将  PCMD3140EVM-PDK 用于 1 PDM 麦克风输入、如下所示配置  

您能不能帮助提供 一个*。PPC3文件,我们可以使用该文件进行以下配置? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您将此事提请我们注意。 等待24-48小时的响应。

    此致、

    其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有人可以帮助提供示例代码吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是一个将支持此 PDM 输入的 ppc3文件。

    e2e.ti.com/.../pdm.ppc3

    但愿这对您有所帮助。

    其他