This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:D 类扬声器波形和声音质量

Guru**** 2475665 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209106/tlv320aic3100-class-d-speaker-wave-and-sound-quality

器件型号:TLV320AIC3100

大家好。

我对 TLV320AIC3100 D 类扬声器的波形有疑问。

我有一个带有 TLV320AIC3100 D 类扬声器的定制电路板。 Linux 正在其上运行。
声源为440Hz 正弦声符号16位、22.05kHz 采样、5秒 PCM 文件。


[执行方法]
amixer -c0将"Speker"设置为"On"
amixer -c0 sset"峰值模拟" 30%
amixer -c0将"Speaker Driver"设置为100%
amixer -c0将"DVC Out"设置为5%
amixer -c 0 cset numid=8 175
amixer -c0 sset "Output Left from Left DAC"(从左 DAC 输出左侧)打开
Time aplay -D plughw:0、0 -f S16_LE -r 22050 5sec440-22k.PCM

[结果]
它是方波、而不是正弦波。

附件:wave、driversource

是这样吗?
如果我错了、请告诉我输出正弦波的命令或寄存器。
另外、音质很差(声音削波)、请告诉我如何减少。


如果您需要任何数据来解决此问题、请告诉我。
谢谢

 e2e.ti.com/.../3566.tlv320aic31xx.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    如果您想要比直接 SPKP/SKPN 连接更好的音质、

    是否需要在 SPKP/SKPN 引脚的输出侧提供单独的 LPF 或滤波器电路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    方波在 D 类中是正常的

    您是否将 AIC3100的输出端直接连接到8 Ω 扬声器?

    您可以尝试在每个输出端添加 LC 滤波器、并移除扬声器、以查看干净的正弦波。

    此致。