大家好。
我对 TLV320AIC3100 D 类扬声器的波形有疑问。
我有一个带有 TLV320AIC3100 D 类扬声器的定制电路板。 Linux 正在其上运行。
声源为440Hz 正弦声符号16位、22.05kHz 采样、5秒 PCM 文件。
[执行方法]
amixer -c0将"Speker"设置为"On"
amixer -c0 sset"峰值模拟" 30%
amixer -c0将"Speaker Driver"设置为100%
amixer -c0将"DVC Out"设置为5%
amixer -c 0 cset numid=8 175
amixer -c0 sset "Output Left from Left DAC"(从左 DAC 输出左侧)打开
Time aplay -D plughw:0、0 -f S16_LE -r 22050 5sec440-22k.PCM
[结果]
它是方波、而不是正弦波。
附件:wave、driversource
是这样吗?
如果我错了、请告诉我输出正弦波的命令或寄存器。
另外、音质很差(声音削波)、请告诉我如何减少。
如果您需要任何数据来解决此问题、请告诉我。
谢谢