This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:内部电压转换器不能正常工作

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215414/tas2563-internal-voltage-converter-is-not-working-properly

器件型号:TAS2563

尊敬的 TI 团队:

一个发展伙伴将 TAS 2563集成到我们的工作中、我们没有获得足够的输出。 因此、OUT 器件不会多次售出、投资似乎会损失。 最后、 我们要求使用外部电压转换器执行 TAS 2563的 PoC、其峰值电流为1、5A、峰值电压为8V。这最终产生大约7、5W 的有效功率、大约是我们设法通过达到的3倍 内部电压转换器。

我无法相信我们合作伙伴的故事、即内部电压转换器不允许 TAS 2563充分发挥其潜力。 这会是主要的设计错误。

您能否帮助我和我们的开发合作伙伴在不使用额外电压转换器的情况下提高 TAS 2563的性能?因为我们已经准备好2000台设备、库存中的音频性能非常差、希望通过"软件方式"提高其性能。

此致、

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    一个有助于了解器件配置是否存在限制的测试是在 ROM 模式下初始化器件、可能是您的调优设置对输出限制太大。
    我们可以根据您的配置仔细检查功耗性能。 我想提出一些问题、以便我们可以进行类似的测试设置:

    • 请共享您的配置文件。 我们至少需要您在系统上使用的初始化脚本、它可以是 cfg 文件、或者如果您使用 PPC3来生成配置文件、那很好。
    • 请分享有关扬声器负载的详细信息、如果有数据表会有所帮助。 您确定了扬声器的特征吗? 或者您是否使用一些默认值?
    • 您是否有任何示波器或其他测量捕获、以便我们了解两种模式之间的性能差异?
    • 如果可能、请分享您的原理图、以仔细检查与升压相关的无源器件。

    如果您需要私下分享任何此类信息、请随时发送一封私人 e2e 邮件邀请、我也可以在那里分享我的电子邮件地址。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我会收集数据、但不知道如何邀请私人的 E2E 消息。 您可以帮忙吗、因为我真的想在私人聊天中分享。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡,

    我首先收集了一些信息、以便更详细地描述该问题。 我决定发表这种非私有的,因为它是简单的一个更详细的描述的问题。

    此致、

    时间

    我们的开发合作伙伴将为您提供以下答案:

    根据我们的目标系统和设置进行的测量强烈建议、限制我们实现最大输出功率的不是功率级或音频调优、而是升压转换器。

    1.

    从 TAS2563状态寄存器中我们可以看到、观察到的错误条件通常会设置 INT_LIVE0寄存器中的过流位。 发生这种情况的时刻(因此实现的最大功率)会随升压电感值的变化而变化。 理论上表明、增加电感(同时保持其饱和电流额定值不变)将增加升压输出功率。 在实践中、情况正好相反、使用低至0.47uH 的电感值可实现卓越性能。 不过、在这个值下、性能水平仍然低于要求。

    升压转换器架构几乎没有任何文档记录、因此我们只获得了有限的了解。 假设工作电压为3.7V 至4.2V (单节锂离子电池)、我们已表征升压转换器的最大输出电流、发现它在11V 时限制在大约300mA、这个电流很低、以支持声明的输出功率值。 此测量是在 BST_ILIM 设置为默认值3.96A 的情况下进行的。鉴于升压因子为3.7V 至11.5V、并且与类似的升压转换器架构相比、此默认值看起来很低、但禁止设置得高得多。  

    2.

    与4欧姆相比、扬声器负载为8欧姆(或更高)时的行为有所改善。

    最终、4欧姆负载时的稳定性根本不够。

    3.

    在外部 PVDD 模式下、在相同的调整设置下运行 TAS2563可显著提高性能、将输出功率推至极值、无论8欧姆还是4欧姆都没有不稳定的迹象。

    4.

    根据我们使用 PPC3软件的经验、可以看出 TAS2563有许多寄存器记录不当(或根本没有记录)、因此您可以对升压转换器进行调优以获得更好的性能、 前提是有人了解升压转换器的内部架构及其设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您提供更多信息。

    您是否有机会分享原理图和 PCB 布局? 我们可以通过一些具体措施对您的设计进行仔细检查、以便更好地了解观察到的升压限制:

    • 升压电感器通常为1uH、而由于 VBAT 较低、饱和电流更有意义。 电感器不应达到饱和、因为这会使电感性能显著下降。
    • 为了进行仔细检查、我们可以使用您的特定配置在我们身边进行评估;如果我们发现配置造成的任何限制、我们可以检查是否有可以调整的地方来提高性能。
    • PCB 布线在 VBAT、SW、GREG 和 PVDD/VBST 网络周围非常重要。 不幸的是、如果 PCB 布线问题产生、软件修复将不起作用、但我们可以帮助确定未来任何项目的根本原因。

    我向您发送了 e2e 友谊请求,所以您可以发送私人消息,否则请随时联系我的电子邮件地址。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡,

    感谢您分享详细联系信息。 我复制了它们、因此请随时再次将其删除。 我会通过电子邮件发送更多信息。

    此致、

    Tim Mackerodt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您联系、我将在今天晚些时候继续跟进电子邮件主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师