This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5412Q1PHDEVM:TAS5412参考设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5412Q1PHDEVM, TAS5412-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219292/tas5412q1phdevm-tas5412-reference-design

器件型号:TAS5412Q1PHDEVM

您好、专家!

我们的客户需要  TAS5412Q1PHDEVM 的设计文件(对于 Altium Designer 等 CAD 程序的原理图、布局和 PCB 封装文件)。 如果可以向客户提供、请在此处分享。

我可以看到 TAS5412-Q1 和 TAS5422-Q1评估模块用户指南中已共享原理图、电路板布局和物料清单。  因此、我们只需要原理图和 PCB 布局的设计文件(客户更喜欢 Altium)(如果可用)。 谢谢你

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Millar

    因为这是一个非常旧的器件、所以我们没有 Altium 文件。

    用户指南中的信息恐怕就是我们掌握的所有内容。

    太棒了

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    我有 Altium 中的文件。  我会通过电子邮件将它们发送给您。

    此致、
    Gregg Scott