请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5412Q1PHDEVM 您好、专家!
我们的客户需要 TAS5412Q1PHDEVM 的设计文件(对于 Altium Designer 等 CAD 程序的原理图、布局和 PCB 封装文件)。 如果可以向客户提供、请在此处分享。
我可以看到 TAS5412-Q1 和 TAS5422-Q1评估模块用户指南中已共享原理图、电路板布局和物料清单。 因此、我们只需要原理图和 PCB 布局的设计文件(客户更喜欢 Altium)(如果可用)。 谢谢你。
此致、
杰拉德