Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206
您好!
我将使用 tlv320aic3206提出一个电路板、且 Ref 引脚出现问题。 我遵循了 SLAA463B 的示例4.3、共模电压设置为0.9V。 我没有看到基准引脚上的电压超过0V、并期望看到那里的电压为0.9V。 我似乎看到共模电压被设置。 我在运行这些命令之前尝试了硬件复位、切换至仅将基准上电设置为始终开启(页1偏移0x7B、数据0x5)并更改寄存器顺序、但在基准引脚上仍然只能看到0V。 我将使用 AVDD 输入上的铁氧体磁珠通过公共电源为该器件提供1.8V 电压。 RESET 引脚具有下拉电阻器、可在上电期间保持 RESET 状态。 我还应该查看哪些其他内容吗? Ref 引脚被连接至一个1uF 电容器接地。
我也不清楚寄存器映射中的另一项。 在 SLAA463B 寄存器页1、偏移量0x36中有一个左 MICPGA 负输入端子路由的标题、但该说明列出了与正极端子的所有连接。 在偏移量0x34中、左 MICPGA 正极端子是否应该也标记为负? 偏移量0x37和0x39也都标记为正极端子。
感谢您的帮助。
John