This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:基准引脚电压始终为0V

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220982/tlv320aic3206-ref-pin-voltage-always-0v

器件型号:TLV320AIC3206

您好!

我将使用 tlv320aic3206提出一个电路板、且 Ref 引脚出现问题。  我遵循了 SLAA463B 的示例4.3、共模电压设置为0.9V。  我没有看到基准引脚上的电压超过0V、并期望看到那里的电压为0.9V。  我似乎看到共模电压被设置。  我在运行这些命令之前尝试了硬件复位、切换至仅将基准上电设置为始终开启(页1偏移0x7B、数据0x5)并更改寄存器顺序、但在基准引脚上仍然只能看到0V。  我将使用 AVDD 输入上的铁氧体磁珠通过公共电源为该器件提供1.8V 电压。  RESET 引脚具有下拉电阻器、可在上电期间保持 RESET 状态。  我还应该查看哪些其他内容吗?  Ref 引脚被连接至一个1uF 电容器接地。

我也不清楚寄存器映射中的另一项。  在 SLAA463B 寄存器页1、偏移量0x36中有一个左 MICPGA 负输入端子路由的标题、但该说明列出了与正极端子的所有连接。  在偏移量0x34中、左 MICPGA 正极端子是否应该也标记为负?  偏移量0x37和0x39也都标记为正极端子。  

感谢您的帮助。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 需要内部 CP 和 OSC、启用该位。

    也许数据表中的这张图有助于阐明连接、查看 ADC 的+/-端子。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。  我打开电荷泵、但仍在 Vref 读取为0V。  Vref 是否应与共模设置(0.9V)匹配?

    尽管文档中说明每个端口都是正连接、但该图会有所帮助。  此外、我认为右侧 ADC 输入的运算放大器输入极性发生了翻转、如您的图所示。  右侧负极端子(页1寄存器57)指示 IN1L 和 IN3L 是唯一的选项、这会翻转您图表的极性。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您正确找到了 ADC 端子的标记、底部是正极侧。

    电路板上的连接或干接头可能有问题。

    您可以尝试运行以下脚本并再次检查、但它可能是电路板上的某个脚本。

    ######################################################################出##############
    #配置电源
    ######################################################################出##############
    #
    #选择第1页
    W 30 00 01
    #
    #已选择电荷泵峰值负载电流
    #电荷泵分压器= 6, 333kHz
    W 30 7c 06.
    #
    #禁用弱 AVDD 与 DVDD 的连接
    #充电泵已通电、源= int 8MHz OSC
    W 30 01 0A
    #
    #启用主模拟电源控制
    W 30 02 00
    #
    #强制 REF 充电时间为40毫秒
    W 30 7b 05.
    #
    #等待参考电源启动
    d 40.
    #

    此致。