This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:当通道保持播放状态时、放大器会进入高阻态模式

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221397/tas6424e-q1-amplifier-going-to-hi-z-mode-when-keeping-channels-to-play-state

器件型号:TAS6424E-Q1

对于 TAS6424E- Q1放大器、我们可以观察到放大器通道处于高阻态、即使我们将放大器控制寄存器(0x04)保持为播放状态也是如此。  

我们尝试将通道置于 DIAG 状态(0x04寄存器设置为0xFF)、并且可以看到该报告寄存器反映了对应于 DIAG 状态的值(0x0F 寄存器值报告为0xFF)。  

以下是 在将放大器通道保持为播放状态时获得的 I2C 寄存器值:

 

寄存器地址

获得的寄存器值

0x00

0x0

0x01

0x72

0x02

0x62

0x03

0x46

0x04

0x0

0x05

0xCF

0x06

0xCF

0x07

0xCF

0x08

0xCF

0x0F

0x55

0x10

0x00

0x11

0x10

0x12

0x00

0x13

0x00

0x14

为0xff

 

待机引脚电压测量值为3V

测得的 VBAT 和 PVDD 为11.3V。

HW MUTE 引脚电压为3.3V

TDM 时钟频率为12.28MHz。  

您能告诉我们、可能的问题是什么吗?  

如果需要任何进一步的信息、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在寄存器0x11中、您将注意到存在时钟故障。  这表明您的时钟不正确或时钟质量差。

    此致、
    Gregg Scott