请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 对于 TAS6424E- Q1放大器、我们可以观察到放大器通道处于高阻态、即使我们将放大器控制寄存器(0x04)保持为播放状态也是如此。
我们尝试将通道置于 DIAG 状态(0x04寄存器设置为0xFF)、并且可以看到该报告寄存器反映了对应于 DIAG 状态的值(0x0F 寄存器值报告为0xFF)。
以下是 在将放大器通道保持为播放状态时获得的 I2C 寄存器值:
|
寄存器地址 |
获得的寄存器值 |
|
0x00 |
0x0 |
|
0x01 |
0x72 |
|
0x02 |
0x62 |
|
0x03 |
0x46 |
|
0x04 |
0x0 |
|
0x05 |
0xCF |
|
0x06 |
0xCF |
|
0x07 |
0xCF |
|
0x08 |
0xCF |
|
0x0F |
0x55 |
|
0x10 |
0x00 |
|
0x11 |
0x10 |
|
0x12 |
0x00 |
|
0x13 |
0x00 |
|
0x14 |
为0xff |
待机引脚电压测量值为3V。
测得的 VBAT 和 PVDD 为11.3V。
HW MUTE 引脚电压为3.3V。
TDM 时钟频率为12.28MHz。
您能告诉我们、可能的问题是什么吗?
如果需要任何进一步的信息、请告知我们。