This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:独立运行设置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220893/tlv320dac3203evm-k-standalone-operation-settings

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K

我可以使用连接到 USB-MODEVM 的 TLV320DAC3203EVM-K 来使用 I2C 设置器件

P12-20 SDA

P12-18接地

P12-16 SCL

它能够正常工作。  如果我断开 USB-MODEVM 连接、并按如下方式添加连接:

P23-3 +5V

P22-17 MCLK (19.2Mhz)

它将不会响应 I2C 查询。  我是否需要不同的开关设置、跳线或其他信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您需要完全为器件供电、这包括 IOVDD、AVDD 和 DVDD。
    请尝试同时在 P23 (底部中心接头)上为1.8V 和3.3V 电源轨供电。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-误读了原理图