请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320DAC3203EVM-K 我可以使用连接到 USB-MODEVM 的 TLV320DAC3203EVM-K 来使用 I2C 设置器件
P12-20 SDA
P12-18接地
P12-16 SCL
它能够正常工作。 如果我断开 USB-MODEVM 连接、并按如下方式添加连接:
P23-3 +5V
P22-17 MCLK (19.2Mhz)
它将不会响应 I2C 查询。 我是否需要不同的开关设置、跳线或其他信号?