This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223EVM:TPA3223 LC 滤波器-电感器选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221988/tpa3223evm-tpa3223-lc-filter---inductor-selection

器件型号:TPA3223EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3223

您好!

我将看到 TPA3223、并在一个4通道放大器中使用其中的2个。

与往常一样、参考设计 EVM 的建议是主要选择!

但是、LC 滤波器很难实现! EVM-BOM 中指定的推荐电感器很难购买、根据我的经验、并非所有具有正确额定电流的电感器都能正常工作!

那么、我的问题是、在以36VDC 和4-8欧姆的负载为 TPA3223供电时、TI 是否可以推荐其他能够良好运行的特定电感器?

此致

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:

    选择输出 LC 滤波器时、请参阅我们的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf。 除了 EVM 电感器之外、我们没有具体建议、但您可以查看本指南以了解选择电感器时关注的主要问题

    此致、
    路易斯