请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3223EVM 主题中讨论的其他器件:TPA3223
您好!
我将看到 TPA3223、并在一个4通道放大器中使用其中的2个。
与往常一样、参考设计 EVM 的建议是主要选择!
但是、LC 滤波器很难实现! EVM-BOM 中指定的推荐电感器很难购买、根据我的经验、并非所有具有正确额定电流的电感器都能正常工作!
那么、我的问题是、在以36VDC 和4-8欧姆的负载为 TPA3223供电时、TI 是否可以推荐其他能够良好运行的特定电感器?
此致
Markus