This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:有关 TPA3140D2增益设置的问题。

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219501/tpa3140d2-a-question-about-tpa3140d2-gain-setting

器件型号:TPA3140D2

你好。

我对 TPA3140D2增益设置有疑问。 参考当前的 SLOU405 TPA3140D2EVM 用户指南3.1 TPA3140D2 EVM 原理图来设计相同的电路。

4 Ω 10W 扬声器连接到 OUTPL/OUTPN 端子。 在增益设置过程中施加1KHz 0.775Vrms 信号并将20dB 调整为26dB 时、TPA3140D2更改为关断模式。

请告诉我这种情况的解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、帕克

    TPA3140过流阈值的典型值为3.1A。 我认为在增益调整后、输出电流增加到 OC 阈值、并发生了 OC 故障。

    请监控输出电流。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    
    我应该使用哪个端子来监控输出电流?
    
    我想问您一些有关设置参数的问题。
    
    1. SSCTRL
    
    为了同时开启 SS-1、2、是否应在 SS-1、2关闭的同时开启 SS-1、2?
    
    另外、SS-1和2可以同时打开吗?
    
    2.Gain
    
    设置 Gain 时、能否在两者同时打开的情况下使用20、26dB?
    
    3.将
    
    "限位"设置为"开"以调整 LIMTHRES 阈值并将"慢/中/快"设置为"开"是否正确?
    
    例如、 Plimit on /慢上
    
    它是高于,请回复。
    
    谢谢你 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题与 SSC 和 Plimit 无关。 Plimit 只限制输出电压、而不限制功率。

    您能否在发生问题时监控输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,谢谢你的回复。
    
    我无法监控输出电流、因为我现在已禁用该 IC。
    
    根据数据表、OC 3.1A 的测试条件为 RL 为3 Ω 且我使用的扬声器 RL 为4 Ω 时。
    
    在这方面、OC 条件是否会发生变化?
    
    此外,上一篇第1至3项与 OC 现象是分开的,我想通知你,我在成立时提出了一些问题。
    
    谢谢你 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    4欧姆负载时、OC 阈值相同。  

    您是否检查了输出磁珠或电感器的 Isat?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我还没有检查输出级磁珠或电感器。

    如果您能告诉我们有关检查点和程序的信息、我们将进行了解。

    此外,上一篇第1至3项与 OC 现象是分开的,我想通知你,我在成立时提出了一些问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 OC 问题、您可以检查输出电流和输出磁珠或电感器 Isat 是否足够。 由于开通增益将触发 OC、这意味着当输出电流增加时触发 OC。

    对于问题1 、SSCTRL、SS1和 SS2不能同时打开。 此设置由 SSCTRL 电压控制。

    对于问题3 、LIMRATE、它与 SSCTRL 相同。 当 PLIMIT 打开时、禁用其他慢/中/快模式。

    此致、

    Derek