你好。
我对 TPA3140D2增益设置有疑问。 参考当前的 SLOU405 TPA3140D2EVM 用户指南3.1 TPA3140D2 EVM 原理图来设计相同的电路。
4 Ω 10W 扬声器连接到 OUTPL/OUTPN 端子。 在增益设置过程中施加1KHz 0.775Vrms 信号并将20dB 调整为26dB 时、TPA3140D2更改为关断模式。
请告诉我这种情况的解决方案。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我对 TPA3140D2增益设置有疑问。 参考当前的 SLOU405 TPA3140D2EVM 用户指南3.1 TPA3140D2 EVM 原理图来设计相同的电路。
4 Ω 10W 扬声器连接到 OUTPL/OUTPN 端子。 在增益设置过程中施加1KHz 0.775Vrms 信号并将20dB 调整为26dB 时、TPA3140D2更改为关断模式。
请告诉我这种情况的解决方案。
谢谢你。
感谢您的回答。
我应该使用哪个端子来监控输出电流?
我想问您一些有关设置参数的问题。
1. SSCTRL
为了同时开启 SS-1、2、是否应在 SS-1、2关闭的同时开启 SS-1、2?
另外、SS-1和2可以同时打开吗?
2.Gain
设置 Gain 时、能否在两者同时打开的情况下使用20、26dB?
3.将
"限位"设置为"开"以调整 LIMTHRES 阈值并将"慢/中/快"设置为"开"是否正确?
例如、 Plimit on /慢上
它是高于,请回复。
谢谢你 您好!
对于 OC 问题、您可以检查输出电流和输出磁珠或电感器 Isat 是否足够。 由于开通增益将触发 OC、这意味着当输出电流增加时触发 OC。
对于问题1 、SSCTRL、SS1和 SS2不能同时打开。 此设置由 SSCTRL 电压控制。
对于问题3 、LIMRATE、它与 SSCTRL 相同。 当 PLIMIT 打开时、禁用其他慢/中/快模式。
此致、
Derek