请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCMD3140 对于 AVDD 电源、数据表显示它可由1.8V 或3.3V 供电。 一种器件优于另一种器件吗? 当用于0至1.8V 的数字麦克风电压电平时、基于 AVDD 电平的性能是否有任何差异?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 AVDD 电源、数据表显示它可由1.8V 或3.3V 供电。 一种器件优于另一种器件吗? 当用于0至1.8V 的数字麦克风电压电平时、基于 AVDD 电平的性能是否有任何差异?