This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140:AVDD 电源电平性能

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1224183/pcmd3140-avdd-supply-level-performance

器件型号:PCMD3140

对于 AVDD 电源、数据表显示它可由1.8V 或3.3V 供电。  一种器件优于另一种器件吗?  当用于0至1.8V 的数字麦克风电压电平时、基于 AVDD 电平的性能是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没有一个优先于另一个。 这两者之间没有性能差异、只是电流消耗不同(请参阅第6.3节)。 音频性能是相同的。

    此致、
    Jeff McPherson