This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:无法在 AIC3111 EVM 上测试板载麦克风

Guru**** 2579305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222136/tlv320aic3111evm-k-unable-to-test-on-board-microphone-on-the-aic3111-evm

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111SK-AM62

大家好、尝试测试评估板上的麦克风、但该麦克风有问题。 我已将跳线设置为 Diff Mono、但仍然无法测试麦克风。

第二次尝试时、我们始终会收到"读取错误"

root@am62xx-evm:~# arecord -t wav -d 10 -f dat /home/root/testMic.wav
录制波浪/home/root/testMic.wav :有符号16位小端字节序,速率48000Hz,立体声
ARecord:PCM_Read:2151:读取错误:输入/输出错误
root@am62xx-evm:~# aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Playing wave '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav : Signed 16 bit Little Endian, RATE 48000Hz, Mono.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dmesg:  

    [ 16700167] Davinci-McASP 2b1000.McASP:未处理的 Rx 事件。 rxstat:0x00000104

    [ 226.845332] Davinci-McASP 2b1000.McASP:接收缓冲区溢出
    [ 230.208809] ti-udma 485c0100.dma-控制器:chan2中断超时!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    root@am62xx-evm:~# arecord -l
    ****捕获硬件设备列表****
    卡0:AM62xSKEVM [AM62x-SKEVM]、器件0:Davinci-McASP.0-tlv320aic31xx-hifi tlv320aic31xx-hif-0[Davinci-McASP.0-tlv320aic31xx-hifi tlv320aic31xx-hif-0]
    子器件:1/1
    子设备#0:子设备#0
    root@am62xx-evm:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该只需从 GUI 加载 INIT 脚本、对于跳线连接、请按照以下用户指南中所示的图示进行车载 ECM:

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 pdjuandi,我尝试了两个,而不是留在差动单声道麦克风连接。 但仍然无法正常工作。  

    您能告诉我们 Linux 中的 amixer 设置吗?  

    我尝试使用 arecord 命令来测试麦克风。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 Linux 专家。

    盛浩

    您能提供任何帮助吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 amixer log 和在修复期间,你会如此善良,并测量位 clk 吗?

    还有一点、 在此测试用例中、我想知道 TLV320AIC3111是主器件还是从器件?

    Br

    丁圣浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenghao:

    AIC3111编解码器是主器件、我可以通过耳机和扬声器让编解码器播放声音、一切正常工作。 但现在我正在测试麦克风、想知道混音器需要什么配置。  

    谢谢。


    root@am62xx-evm:~# aplay -l
    ****播放硬件设备列表****
    卡0:AM62xSKEVM [AM62x-SKEVM]、器件0:Davinci-McASP.0-tlv320aic31xx-hifi tlv320aic31xx-hif-0[Davinci-McASP.0-tlv320aic31xx-hifi tlv320aic31xx-hif-0]
    子器件:1/1
    子设备#0:子设备#0
    root@am62xx-evm:~# amixer.
    简单混频器控制"计时器模拟"、0
    能力:容量
    播放通道:左前-右前
    限制:播放0 - 127
    单声道:
    左前:播放102 [80%][-12.50dB]
    右前:播放102 [80%][-12.50dB]
    简单混频器控制"Speedaker Driver"、0
    功能:pvolume pswitch
    播放通道:左前-右前
    限制:播放0 - 3
    单声道:
    左前:播放3 [100%][24.00dB][开]
    右前:播放3 [100%][24.00dB][开]
    简单混音器控制"Speeder left"、0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[打开]
    简单混频器控制"Speeder Right"、0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[打开]
    简单混频器控制"MIC PGA"、0
    功能:cvolume cvolume-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 119
    单声道:捕获80 [67%][40.000dB]
    简单混频器控制'adc'、0
    功能:cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 64
    单声道:采集24个[38%][-8.00dB][OFF]
    简单混频器控制'adc 精细'、0
    功能:cvolume cvolume-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 4
    单声道:采集4 [100%][0.40dB]
    简单的混频器控制'DAC'、0
    能力:容量
    播放通道:左前-右前
    限制:播放0 - 175
    单声道:
    左前:播放87 [50%][-20.00dB]
    右前:播放87[50%][-20.00dB]
    简单的混合器控制"DAC Left Input"(左侧输入)、0
    功能:enum
    项目:"关闭""左数据""右数据""多功能"
    项目0:'左侧数据'
    简单混频器控制"DAC Right Input"(右输入)、0
    功能:enum
    项目:"关闭""右侧数据""左侧数据""多功能"
    项目0:"正确数据"
    简单混频器控制'HP 模拟',0
    能力:容量
    播放通道:左前-右前
    限制:播放0 - 127
    单声道:
    左前:播放102 [80%][-12.50dB]
    右前:播放102 [80%][-12.50dB]
    简单混音器控制'HP Driver'、0
    功能:pvolume pswitch
    播放通道:左前-右前
    限制:播放0 - 9
    单声道:
    左前:播放8 [89%][8.00dB][开]
    右前:播放8 [89%][8.00dB][开]
    简单的混音器控制'HP left',0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[打开]
    简单混频器控制'HP 输出驱动器加电时间',0
    功能:enum
    项目:"0us""15.3us""153us""1.53ms""15.3ms""76.2ms"153ms""304ms"610ms"1.22s""3.04s""6.1s"
    项目0:"304ms"
    简单混频器控制'HP 输出驱动器斜升步进',0
    功能:enum
    项:"0ms""0.98ms""1.95ms""3.9ms"
    项目0:'3.9ms'
    简单的混合器控制'HP 右侧',0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[打开]
    简单的混频器控制'MIC1LM M-端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    项目0:'关闭'
    简单的混合器控制'MIC1LM P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    简单的混频器控制'MIC1LP P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    简单的混频器控制'MIC1RP P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    简单的混合器控制'从左侧输出 DAC'、0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[打开]
    简单混频器控制"从 MIC1LP 左侧输出"、0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[关闭]
    简单的混频器控制"从 MIC1RP'左输出,0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[关闭]
    简单的混频器控制"从 MIC1RP'输出,0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[关闭]
    简单的混频器控制"从右输出 DAC"、0
    功能:pswitch pswitch-joined.
    播放频道:单声道
    单声道:播放[打开]
    简单混音器控制"音量软步进"、0
    功能:enum
    商品:"快速"""低""已禁用"
    项目0:"快速"
    root@am62xx-evm:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    以下混音器用于录音,在录音期间请用示波器测量 bck 和 ws clk。 我们检查编解码器是否正常工作?

    简单混频器控制"MIC PGA"、0
    功能:cvolume cvolume-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 119
    单声道:捕获80 [67%][40.000dB]
    简单混频器控制'adc'、0
    功能:cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 64
    单声道:采集24个[38%][-8.00dB][OFF]
    简单混频器控制'adc 精细'、0
    功能:cvolume cvolume-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 4
    单声道:采集4 [100%][0.40dB]

    简单的混频器控制'MIC1LM M-端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    项目0:'关闭'
    简单的混合器控制'MIC1LM P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    简单的混频器控制'MIC1LP P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    简单的混频器控制'MIC1RP P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然无法正常工作。  

    root@am62xx-evm:~# amixer get "Mic PGA"
    简单混频器控制"MIC PGA"、0
    功能:cvolume cvolume-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 119
    单声道:捕获80 [67%][40.000dB]
    root@am62xx-evm:~# amixer get "adc"
    简单混频器控制'adc'、0
    功能:cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 64
    单声道:采集24个[38%][-8.00dB][OFF]
    root@am62xx-evm:~# amixer get "adc fet"
    简单混频器控制'adc 精细'、0
    功能:cvolume cvolume-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 4
    单声道:采集4 [100%][0.40dB]
    root@am62xx-EVM:~# amixer 获取"MIC1LM M-Terminal"
    简单的混频器控制'MIC1LM M-端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    项目0:'关闭'
    root@am62xx-evm:~# amixer 获取"MIC1LM P 端子"
    简单的混合器控制'MIC1LM P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    root@am62xx-evm:~# amixer 获取"MIC1LP P 终端"
    简单的混频器控制'MIC1LP P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    root@am62xx-evm:~# amixer 获取"MIC1RP P 端子"
    简单的混频器控制'MIC1RP P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    root@am62xx-evm:~#
    root@am62xx-evm:~#
    root@am62xx-evm:~# arecord -t wav -d 5 -f dat /home/root/testMic.wav

    回放录制的消息时没有声音。

    root@am62xx-evm:~# aplay testMic.wav
    播放波形"testmic.wav":有符号16位小端字节序,速率48000Hz,立体声
    root@am62xx-evm:~# aplay testMic.wav
    播放波形"testmic.wav":有符号16位小端字节序,速率48000Hz,立体声
    root@am62xx-evm:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCLK 为12.28Mhz。

    BCLK 为1.535Mhz

    Wclk 为49kHz

    在播放和录制期间。 但在几次尝试后就会出现以下错误。  

    root@am62xx-evm:~# arecord -t wav -d 5 -f dat /home/root/testMic.wav
    录制波浪/home/root/testMic.wav :有符号16位小端字节序,速率48000Hz,立体声
    超大!!! (长度至少为0.493ms)
    超大!!! (长度至少为0.064ms)
    超大!!! (长度至少为0.079ms)
    超大!!! (长度至少为0.075ms)
    超大!!! (长度至少为0.087ms)
    超大!!! (长度至少为0.056ms)
    超大!!! (长度至少为0.083ms)
    超大!!! (长度至少为0.073ms)
    超大!!! (长度至少为0.073ms)
    超大!!! (长度至少为0.073ms)
    超大!!! (长度至少为0.070ms)
    超大!!! (长度至少为0.071ms)
    超大!!! (长度至少为0.082ms)
    超大!!! (长度至少为0.069ms)
    超大!!! (长度至少为0.056ms)
    超大!!! (长度至少为0.056ms)
    超大!!! (长度至少为0.067ms)
    超大!!! (长度至少为0.075ms)
    超大!!! (长度至少为0.081ms)
    超大!!! (长度至少为0.060ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9.227646] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 799.234080] Davinci-McASP 2b1000.McASP:接收缓冲区溢出
    [ 800.762367] OMAP_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 800.767635] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 802.330360] OMAP_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [802.335632] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 802.613457] Davinci-McASP 2b1000.McASP:接收缓冲区溢出
    [ 803.862361] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 803.867646] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 803.873662] Davinci-McASP 2b1000.McASP:接收缓冲区溢出
    [ 805.434349] OMAP_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 805.439618] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 805.445463] Davinci-McASP 2b1000.McASP:接收缓冲区溢出
    [ 806.966354] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 806.971694] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 807.282651] Davinci-McASP 2b1000.McASP:接收缓冲区溢出
    [ 808.502340] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 808.507612] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 810.029037] Davinci-McASP 2b1000.McASP:接收缓冲区溢出
    [ 810.074318] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 810.079567] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 811.642310] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 811.647579] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 813.031267(1999) Davinci-McASP 2b1000.McASP:接收缓冲区溢出
    [ 813.178297] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [813.183554] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 814.710298] OMAP_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [814.715565] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 816.250289] OMAP_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [816.255556] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 817.786281] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [817.791549] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 820.854280] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 820.859725] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 822.394262] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 822.399532] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 823.962250] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 823.967524] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 825.494243] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 825.499514] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 827.030243] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 827.035509] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 828.566225] OMAP_i2c 2001000.i2c:控制器超时
    [ 828.571495] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
    [ 830.138222] omap_i2c 2001000.i2c:控制器超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是 DOUT (MCASP1_AXR0)输出数据、然后可以听到音频。 (aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav)

    从编解码器到 SoC 没有 DIN (McASP1_AXR2)输入数据。 (arecord -t wav -d 5 -f dat /home/root/testMic.wav)

    arecord 或 amixer 设置可能存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 ARecord 期间使用示波器测量 DIN 引脚。 检查是否已捕获数据。

    根据该日志、可以检查从 SoC 到 TX 路径是否运行良好吗? 日志报告 接收缓冲区溢出和溢出。

    您是否已将 ADC‘为"采集"并打开 MIC1M M 终端和 MIC1P P 终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ADC 捕获模式、以下设置是否正确?

    root@am62xx-evm:~# amixer get "adc"
    简单混频器控制'adc'、0
    功能:cvolume cvolume-joined cswitch cswitch-joined.
    捕捉通道:单声道
    限制:捕捉0 - 64
    单声道:采集24个[38%][-8.00dB][OFF]

    以下设置如您所说:

    root@am62xx-EVM:~# amixer 获取"MIC1LM M-Terminal"
    简单的混频器控制'MIC1LM M-端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    项目0:'关闭'
    root@am62xx-evm:~# amixer 获取"MIC1LM P 端子"
    简单的混合器控制'MIC1LM P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    root@am62xx-evm:~# amixer 获取"MIC1LP P 终端"
    简单的混频器控制'MIC1LP P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    root@am62xx-evm:~# amixer 获取"MIC1RP P 端子"
    简单的混频器控制'MIC1RP P 端子',0
    功能:enum
    项目:"OFF""FFR 10欧姆"FFR 20欧姆"FFR 40欧姆"
    温度0:"FFR 10 Ohm"
    root@am62xx-evm:~#

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置 ADC 以获取来自 amixer 的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设法在启用 ADC 上进行捕获。

    $> amixer cset numid=2、iface=mixer、name='ADC Capture Switch' on

    可以听到高音调噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 DIN、编解码器和 SoC 工作正常。 它只是 amixer 设置来获取没有噪音的麦克风数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到了解决、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 需要微调。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否很有机会了解这些 ADC、ADC 精细和麦克风 PGA 将设置为什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真是个好消息。 我会将您的要求转给调优专家。  周末愉快!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这完全取决于您的麦克风灵敏度、下面显示了一个示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、pdjuandi、谢谢您提供的信息。  

    我正在使用 TLV320AIC3111EVM、它配备了 MD9745APZ-F 麦克风。 您的消息说明了如何计算 PGA、但如何应用 PGA?  

    和 Shenghao、我注意到 SK-AM62评估板具有 AIC3106音频编解码器、Linux 中可用的设置是负载。与您帮助我添加驱动程序的 AIC3110音频编解码器驱动程序相比、您有没有办法添加更多选项?

    平台解决方案  

    root@am62xx-evm:~# amixer scontrols.

    简单混频器控制'PCM'、0

    简单混频器控制"Line"、0

    简单混频器控制'Line DAC'、0

    简单混音器控制"线路2旁路"、0

    简单混频器控制"Line PGA Bypass"、0

    简单的混频器控制"多功能"、0

    简单的混频器控制"微控制器 DAC"、0

    简单的混频器控制"唱机2旁路"、0

    简单混频器控制"配置混频器 DACL1"、0

    简单混频器控制"配置混频器 DACR1"、0

    简单混频器控制"配置混频器行2L 旁路"、0

    简单混频器控制"配置混频器 Line2R 旁路"、0

    简单混频器控制"微混频器 PGAL 旁路"、0

    简单混频器控制"配置混频器 PGAR 旁路"、0

    简单混频器控制"唱机 PGA 旁路"、0

    简单的混频器控制'ADC HPF 切断'、0

    简单混频器控制'AGC'、0

    简单的混频器控制"De-Emphasis"、0

    简单的混音器控制'HP'、0

    简单的混合器控制'HP DAC',0

    简单混音器控制"HP Line2 Bypass"、0

    简单混频器控制'HP PGA 旁路',0

    简单混频器控制'HPCOM'、0

    简单混频器控制'HPCOM DAC'、0

    简单混频器控制'HPCOM Line2 Bypass'、0

    简单混频器控制'HPCOM PGA 旁路'、0

    简单的混频器控制'左 AGC 攻击时间',0

    简单的混频器控制"左 AGC 衰减时间"、0

    简单的混频器控制"左 AGC 目标电平"、0

    简单的混频器控制"左 DAC 多路复用器"、0

    简单混频器控制"左 HP 混频器 DACL1"、0

    简单混频器控制"左 HP 混频器 DACR1"、0

    简单混音器控制"左 HP 混音器线路2L 旁路"、0

    简单混频器控制"左 HP 混频器 Line2R 旁路"、0

    简单混频器控制"左 HP 混频器 PGAL 旁路"、0

    简单混频器控制"左 HP 混频器 PGAR 旁路"、0

    简单混频器控制'左 HPCOM 混频器 DACL1'、0

    简单混频器控制'左 HPCOM 混频器 DACR1'、0

    简单混频器控制"左 HPCOM 混频器线路2L 旁路"、0

    简单混频器控制"左 HPCOM 混频器 Line2R 旁路"、0

    简单混频器控制"左 HPCOM 混频器 PGAL 旁路"、0

    简单混频器控制"左 HPCOM 混频器 PGAR 旁路"、0

    简单的混合器控制"左 HPCOM 多路复用器"、0

    简单的混频器控制"左线混频器 DACL1"、0

    简单的混频器控制"左声道混频器 DACR1"、0

    简单混频器控制"左线混频器线路2L 旁路"、0

    简单混频器控制"左线路混频器 Line2R 旁路"、0

    简单混频器控制"左侧线路混频器 PGAL 旁路"、0

    简单混频器控制"左线路混频器 PGAR 旁路"、0

    简单的混频器控制"左线1L 多路复用器"、0

    简单的混频器控制"左行1R Mux"、0

    简单的混频器控制"左行2L 复用器"、0

    简单混频器控制"左 PGA 混频器线路1L"、0

    简单混频器控制"左 PGA 混频器线路1R"、0

    简单混频器控制"左 PGA 混频器线路2L'、0

    简单混频器控制"左 PGA 混频器 Mic3L'、0

    简单的混频器控制'Left PGA Mixer Mic3R', 0

    简单混频器控制"输出驱动器加电时间"、0

    简单混频器控制"输出驱动器斜升步进"、0

    简单混频器控制'PGA'、0

    简单混频器控制"右 AGC 攻击时间"、0

    简单的混频器控制"右 AGC 衰减时间"、0

    简单混频器控制"右 AGC 目标电平"、0

    简单的混频器控制"右 DAC 多路复用器"、0

    简单混频器控制"右 HP 混频器 DACL1"、0

    简单的混频器控制"正确的 HP 混频器 DACR1"、0

    简单混频器控制"右 HP 混频器线路2L 旁路"、0

    简单混频器控制"正确的 HP 混频器 Line2R 旁路"、0

    简单混频器控制"右 HP 混频器 PGAL 旁路"、0

    简单混频器控制"右 HP 混频器 PGAR 旁路"、0

    简单混频器控制"右 HPCOM 混频器 DACL1"、0

    简单混频器控制"右 HPCOM 混频器 DACR1"、0

    简单混频器控制"右 HPCOM 混频器线路2L 旁路"、0

    简单混频器控制"右 HPCOM 混频器 Line2R 旁路"、0

    简单混频器控制"右 HPCOM 混频器 PGAL 旁路"、0

    简单混频器控制'Right HPCOM Mixer PGAR Bypass'、0

    简单的混频器控制"右 HPCOM 多路复用器"、0

    简单的混频器控制"右线路混频器 DACL1"、0

    简单的混频器控制"右线路混频器 DACR1"、0

    简单混频器控制"右线路混频器线路2L 旁路"、0

    简单混频器控制"右线路混频器 Line2R 旁路"、0

    简单混频器控制"右线路混频器 PGAL 旁路"、0

    简单混频器控制"右线路混频器 PGAR 旁路"、0

    简单的混频器控制"右线路1L 多路复用器"、0

    简单的混频器控制"右线路1R Mux"、0

    简单混频器控制"右行2R 多路复用器"、0

    简单混频器控制"右 PGA 混频器线路1L"、0

    简单混频器控制"右 PGA 混频器线路1R"、0

    简单混频器控制"右 PGA 混频器线路2R"、0

    简单混频器控制"右 PGA 混频器 Mic3L"、0

    简单的混频器控制'Right PGA Mixer Mic3R', 0

     

    ------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以告诉我们如何为麦克风选择合适的输入前馈电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对麦克风的配置稍有困惑。  

    在 TLV320AIC3111 EVM 板上、板载麦克风连接到配置为单端的 MIC1LP 和 MIC1LM (通过跳线 W2、W3 ON 和 W7到2-3、W8 1-2)。 MIC1RP 连接至 AVSS。 W9连接到1-2。  

    ADC、ADC Fine、Mic PGA (基于麦克风和上一篇关于如何计算 PGA 的文章、假设9dB)的值应该是多少?输入前馈电阻应该是多少?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前馈电阻与外部电容器形成一个 HPF、因此在 EVM C=0.47uF 且 Rin=20K 的情况下、可形成一个 fc~17Hz。 因此您可以进行相应的选择。 如果您要设置9dB、Rin=20K 单端、则将 页1寄存器47 D6–D0设置为001 0010。 如果您使用 Rin=10K、则将其设置为000 0110以实现9dB 增益。