This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:3kHz 时的压降

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217703/drv2700evm-voltage-drop-at-3khz

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

您好!

我想使用 DRV2700驱动压电式蜂鸣器、并开始使用 DRV2700EVM 进行测试。 很遗憾、我的测试结果与数据表中的信息并不匹配。

我将升压电压配置为105V、还可以测量该电压、该电压与设定频率无关恒定。

增益设置为40.7dB、我使用集成式 MSP430来产生 PWM 信号。  

请观看以下视频以获取结果。 这是在无负载连接到系统且系统电源通过 USB 供电的情况下测得的。  

e2e.ti.com/.../Sequenz-01_5F00_1.mp4

考虑到我仅测量一个通道、当频率低于500Hz 时、PK-PK 电压看起来不错。 但当达到2.5kHz 时、电压已降至54V。 根据数据表、无负载时的电压应仅下降约4kHz。

我是否需要更改任何设置?收到的评估板有什么问题?或者我可以采取其他措施来解决此问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    数据表规格列出了 Rext = 7.5k、而 EVM 使用的是6.04k。 这会影响电流限制编程、也可能会解释为什么会出现突然的响应下降。 您能否更换电阻器以匹配数据表测试条件、并让我知道这是否能修复该电阻器?

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 我已经将 Rext 更改为建议的7.5k、但不幸的是、结果大致相同。 请参阅随附的一些新屏幕截图、其中显示了500Hz 到3kHz 不同频率下的电压。

    我们要实现的目标是以大约3.7kHz 的频率驱动一个负载为25nF 的压电式蜂鸣器、电压为60-70V、SO 为120-140Vpp。  

    考虑到我们目前只能实现40V 左右的电压、因此在没有任何负载的情况下、80Vpp 似乎无法实现。  

    您觉得我们为什么不使用 EVT 板实现数据表中的规格有什么其他想法吗? 我已经尝试使用不同的电源以及不同的输入信号为其供电、但输出永远无法与数据表中的信息相接近。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    感谢您更改电阻器和提供的信息。 您是否也可以共享电路板上的跳线设置? 您是否还可以探测升压转换器输出(如用户指南中的图3)、以确认升压转换器是否提供了预期的电压?

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    跳线2、3和4关闭、所有其他跳线均采用默认配置。 增益设置为40.7dB。

    升压转换器输出电压大约为110V。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我手头没有 EVM 中的一个、因此我已经订购了一个、下周早些时候就会再来。 当它到达时,我可以为您仔细检查这一点,并找到可能发生的事情。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:  

    希望我在这里响起铃声。

    该讨论中的一些要点、  

    -无负载连接,使用集成的 MSP430产生 PWM ,升压电压是恒定的,与输出频率无关。

    您从数据表中引用的 DRV2700带宽限制取决于升压转换器可提供的电流大小(当 F 增加1/2piFC 降低时)。 由于升压电压是恒定的、因此我怀疑这是问题所在。  

    该 EVM 使用 MSP430生成 PWM、然后将其穿过 LPF 以近似形成正弦波。 我怀疑您发现高频压降的原因是输入上的 LPF 使输入信号衰减得太多。

    检查器件引脚处的输入。 我怀疑这就是问题的根源。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arthur 的反馈。 一旦我有机会、我就会检查器件引脚的输入。

    另外还期待了解 Jeff 的板是否具有相同的结果。

    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我在 EVM 上尝试过这个方法、可以看到与您看到的现象相同。 Arthur 和我还探测输入侧、并且看到随着频率的增加、PWM 波由低通滤波器衰减、所以我同意 Arthur 以前的建议。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您对此进行测试、很高兴听到您可以确认我的测试结果。

    我不是很确定  阿瑟的建议是什么。 移除低通滤波器是解决此问题的好方法吗? 我知道这会导致扭曲、但这很可能是我们可以接受的。

    此致、
    Markus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markus:

    我不会将其完全删除、如果您想复制数据表图、需要更换滤波器(R6、R7、R13、R14、C14-18)以增加截止频率(>=10kHz)。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的说明。 我们将尝试此操作、并告诉您这是否解决了问题。

    此致、
    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Markus。 我们将等待您的更新。

    此致、
    Jeff McPherson