This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2x63EVM:版本冲突和 Matlab 失败

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221906/tas2563-tas2x63evm-version-conflict-and-matlab-failure

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2X63EVM

您好!  

我正在尝试通过 TAS2563 EVM 插件启动并运行 PPC3。 目前、它为我提供了有关 Matlab 运行时未安装和路径(实际)以及 EVM 硬件 ID 的错误消息。

我已阅读 https://www.ti.com/lit/ug/slau835a/slau835a.pdf 上的手册 、器件已找到、并且已根据图5.2至5.4正确设置采样率。 Windows 10计算机刚刚完成完全硬重置。 EVM 板具有原始跳线设置、输入插头具有5V 电源。 它消耗143mA。  

启动 PPC3并登录后、一切看起来均正常。  

当我单击左侧的"TAS2563 EVM"时、我会收到 两条错误消息。 请参阅以下附件。  

我按照说明、重新安装 Matlab 编译器运行时并检查路径。 已正确设置。  

请告诉我如何使用您提供的开发套件来评估 TAS2563。 EVM 是否需要固件更新?

此致、  

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Børge

    您还应该可以访问 TAS2563 QFN EVM PPC3插件、您能否确认? 如果使用 TAS2x63EVM、应改用该值。

    关于 FWID 警告消息、您目前可以忽略该消息、这是将在将来的更新中启用的功能。
    但是 、必须纠正 MATLAB 误差。 重新安装 MCR 并验证路径后、您是否仍然收到相同的错误? 我们注意到、当 PPC3安装在防火墙或其他受限的 公司网络后面时、通常会发生此错误。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    感谢您的反馈!  

    当我安装应用程序的 QFN 版本时、进度条会在大约30%后停止。 我尝试了两次,并得到了相同的位置。  

    然后、我卸载了 PPC3并再次安装它。 现在、我对应用程序的所有访问都已消失。  

    请访问我的帐户、然后重新启用对使用 TAS2563QFN 开发套件所需应用的访问权限。  

    谢谢。

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Børge

    我刚刚撤销并重新批准了您对这两个插件的访问权限。 您可以在大约1小时内尝试。 我仍然想知道这是否都与防火墙或类似的网络限制有关。

    如果之后 您仍有问题、我们可以联系并在线按照进一步的说明进行跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    感谢您撤销许可证。 QFN 应用的安装进度与此完全相同。 在约1/3的酒吧之后停止。 我已经离开它5分钟了,并将离开它一个小时,看看是否发生任何事情。  

    此致、  

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Børge

    我将离线联系您、以便在安装过程中仍遇到问题时分享更多说明。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师