Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2X63EVM
您好!
我正在尝试通过 TAS2563 EVM 插件启动并运行 PPC3。 目前、它为我提供了有关 Matlab 运行时未安装和路径(实际)以及 EVM 硬件 ID 的错误消息。
我已阅读 https://www.ti.com/lit/ug/slau835a/slau835a.pdf 上的手册 、器件已找到、并且已根据图5.2至5.4正确设置采样率。 Windows 10计算机刚刚完成完全硬重置。 EVM 板具有原始跳线设置、输入插头具有5V 电源。 它消耗143mA。
启动 PPC3并登录后、一切看起来均正常。
当我单击左侧的"TAS2563 EVM"时、我会收到 两条错误消息。 请参阅以下附件。
我按照说明、重新安装 Matlab 编译器运行时并检查路径。 已正确设置。
请告诉我如何使用您提供的开发套件来评估 TAS2563。 EVM 是否需要固件更新?
此致、
Børge μ A