This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:在 Linux 和 Windows 上没有音频输出

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216411/pcm2903c-no-audio-output-on-linux-and-windows

器件型号:PCM2903C

我已经设计了一个使用 PCM2903CDB 的简单电路板,它能够在连接到 macOS 的同时输出音频,但不能从 Windows11或 Linux(ubundutu20.04)中输出音频。 两个操作系统都能够检测到连接的 USB 音频设备、并且我能够 将 音频定向到此设备、但 扬声器没有声音。 我是否需要对 Windows 和 Linux 进行其他配置? 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajiv、您好、

    下面是我在 Linux 中用于测试播放的命令:

    • speaker-test -D plughw:card=codec -c 2.

    如果没有声音输出,请确认 是否正确选择了播放设备。 另外、 请检查"PCM Playback Volume (PCM 播放音量)"、检查设置音量是否为静音状态。

    在 Windows11中,是否可以检查声音设置? 如果一切正常、但仍然没有输出、我们可能应该考虑 通过 Wireshark 捕获 USB 消息

    Wireshark 安装指南,如下所示:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、 您是否愿意 分享您的原理图以供我们审阅?

    谢谢