主题中讨论的其他器件: TPA3255
嗨、大家好
抱歉、我搜索了一些有关在音频应用之外使用扬声器放大器的文章、但找不到解决方案。
我的应用是驱动电感线圈负载(多圈线)。
PA 的输入信号: 20kHz 正弦波电压信号
驱动负载所需的输出信号: 20kHz 正弦波、 0~2A (可调步长、例如0.1A 增量)
负载: 经典串联谐振:线圈的 L = 300uH、串联 C = 8.3uF、线圈的直流电阻为0.5欧姆。 负载在20kHz 时谐振、因此 L 和 C 被抵消。 仅保留 线圈的直流电阻。
我的问题是:
问题1: 由于我不熟悉音频放大器设计、所以我想直接购买评估板。 我是否可以连接信号发生器并将20kHz 正弦波馈送到此评估板?
问题2: 为了匹配 TPA 3255 (下图截屏)所需的建议负载2 Ω~4 Ω 负载、我连接了一个大约3.5 Ω 的功率电阻器。 可以吗?
问题3: 由于我还需要逐步更改线圈中的电流、因此 TPA3255EVM 是否支持通过调整输出功率来调整电流? (例如、评估板输出8W 对应于1A、9.68W 对应于1.1A。 18W 对应于1.5A、32W 对应于2A)。 或者说我可以调节 电流。
问题4: 我在其他帖子中看到我们需要选择 LC 滤波器、但由于我的负载本身是电感、所以我们是否再次需要 LC 滤波器? 因为我认为 LC 滤波器会改变谐振频率。
问题5: 评估板是否适合我的应用。 还有其他需要注意的事项吗?
问题6: 另一个问题是、扬声器放大器能否直接驱动电感线圈? 它会导致不稳定还是其他问题? 我知道对于电容负载、我们需要具有补偿网络、但对于电感负载呢? 20kHz 时的阻抗似乎为300uH、20kHz 时的阻抗为 Z=2~PI×20kHz×300uH = 37.7 Ω、所以0×2A 电流正常吗?
此致
格兰特·沃德