请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6360Q1EVM-PDK 


此设置适用于 Audacity 3.2.4 MME 和 Windows Direct Sound 驱动程序、但仅适用于2个通道。
如果我尝试使用 Windows WASAPI
,audacity 将显示以下错误消息(已尝试所有通道1-8和采样率)

我也尝试了 Octave 的 audiorecorder 对象,但也没有成功。
是否有人知道同时记录至少6个通道的解决方案?