This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360Q1EVM-PDK:无法使用 Windows WASAPI 进行录制

Guru**** 2474630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215573/pcm6360q1evm-pdk-recording-not-possible-with-windows-wasapi

器件型号:PCM6360Q1EVM-PDK

此设置适用于 Audacity 3.2.4 MME 和 Windows Direct Sound 驱动程序、但仅适用于2个通道。

如果我尝试使用 Windows WASAPI  ,audacity 将显示以下错误消息(已尝试所有通道1-8和采样率)

我也尝试了 Octave 的 audiorecorder 对象,但也没有成功。

是否有人知道同时记录至少6个通道的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、Audacity 不支持2个以上的通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI USB 音频可以使用8个通道。

    有没有另一个简单的解决方案,尝试这个评估板的正常功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试 Adobe 试听

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 Adacity 的解决方案。 选择 Windows WASAPI 主机和8个通道(没有其他通道正在工作)... 正在采样的频率48000.

    抱歉、我之前从未试过8个频道、因为 PCM6360只有6个频道。