This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:无 D OUT、需要设计审查和调试指导

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, PCM1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212845/pcm1803a-no-d-out-need-design-review-and-guidance-for-debugging

器件型号:PCM1803A
主题中讨论的其他器件: PCM1801

如说明所述、我设计了此芯片、但在引脚12上没有看到任何生命体征。

时钟信号振幅为~3V3、并由 USB <-> I2S 接口器件驱动。  我可以使该器件在其他应用中正常工作、我还可以使其与 PCM510xA 器件一起正常工作、该器件的音频效果很好、所以我认为时钟看起来都很好。 48kHz、3.0718Mhz、24.5749Mhz

我已确认我可以将信号(500Hz 正弦波)传输到 C19和 C20中。

我相信我已正确地将所有内容连接为 I2S 格式、但即使该格式错误、也从多个板上从该器件获取不到任何数据。

我今晚在论坛上发现的可能是一个问题的唯一事情是

1) 1) VREF1 (网络)/VREF2 (芯片) 未按此处建议直接连接至5V

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/526742/pcm1803a---dc-signals?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pcm1803a#

2) 2)引脚7 和17由3.3VDC 驱动、数据表模糊中仅显示"TTL"、说明是3V3 TTL 还是5V0 TTL?  规格表明2V 应该足够、但此处的帖子表明并非如此。 这是否足以~Δ I PDWN 将此视为低电平、并将器件置于断电模式?  

我缺少了不会导致这些器件上电/输出数据的其他基本要素吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天回复(04/05)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将 OSR 引脚连接到3.3V、看看是否发生了任何变化。

    请为我显示引脚1和2上的波形(直流耦合模式下的示波器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将获取所做的更改并告知您、我通常使用* DTMF 音调、但将获得所捕获的波形(在 C19和 C20处、因为 PCM1803A 芯片在生成时钟的 USB 卡下突发)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 OSR 更改为3V3不会改变任何事情、它会产生大约100mVdc 的平均电压、只是会产生噪声信号

    问题

    引脚10 = 47.998kHz (方形50%)

    引脚11 = 3.0719Mhz (方形50%)

    引脚15 = 24.575Mhz (正弦)

    确认

    3V3和5V 电源轨具有正确的电压、

    5V 电源轨需要~1ms 的时间上升、  

    3V3电源轨上升时间~50us

    在3V3电源轨之前~7ms、5V 电源轨打开

    VREF、Vref2、VINL、VINR = 1.67Vdc

    音调电压(VINL、引脚1)约为350mVpp

    带有下拉的!PDWN 信号也输出了,所以我可以强制重置设备,在重置芯片后没有变化,仍然没有 DOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接在如上所示的芯片引脚上输入引脚1

    引脚2与引脚1相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    yello 波形是否等于1.65V 的直流电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅左上角的测量值、Vavg = 1.66V、因此这是信号的直流分量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,右上角的测量…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟可能存在某种问题。 时钟来自哪里? 输入时序问题也可能导致无输出。

    下面列出了一个可能的问题。

    尝试调试的一种方法是将芯片设置为主模式。 为此、MODE1应连接到3.3V、OSR 也应连接到3.3V。  然后、我们可以 从任何信号发生器提供384*44.1kHz 或16.93MHz 的输入 SCKI、查看 BCK/LRCK 和数据是否开始出现。

    以下是数据表中提到的时序、

    如果主模式开始工作、那么我们确信除时序之外的所有内容都是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟来自一个被称为 USBSTEAMER (https://www.minidsp.com/products/usb-audio-interface/usbstreamer)的器件、该器件可转换 USB <-> I2S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉此器件。 LRCK 和 SCKI 在此器件中是否同步?

    也许、如果您在我们的芯片中尝试主模式、并且我们开始获得输出、那么我们至少可以得出这样的结论:硬件连接正常、并且可能存在计时问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前不知道如何获得这个16.93MHZ、可能需要我查找一个合适的时钟源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟似乎同步良好、振幅良好、我看不到任何抖动或对齐漂移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我可以通过播放44.1kHz 格式使 MCLK 变为22.578Mhz、这可行吗?

    2)

    VREF2是否应该连接到+5V? 我看到这是在 EVM 原理图中完成的(我没有 EVM、只是查看实现情况)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我会回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在主控模式中、22.578MHz 可被用作时钟源。

    我包含了一张来自 PCM1801数据集的快照。 此器件熟悉这些输入电路。 VREF1和 VREF2是  

    内部生成。模拟输入引脚被定位在这个电平上、并且也应该与 Vref 相同电平

    将 Vref 连接到5V 会切断输入运算放大器的工作。 我认为将两个 Vref 引脚保持打开并连接一个电容器是可以的  

    接地。

    但是、下面的快照显示 Vred1值应该为0.5*Vcc=2.5V。 我注意到、您的测量结果显示为

    1.67V。我们是否确定5V 电压到达 IC 的 Vcc 引脚? 请直接检查针脚。也有没有可能是这个芯片有故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在5V 电源的引脚电平进行确认、同时我也希望今天能交付 EVM、因此我也可以将时钟连接到该电路板以确认其行为是否相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定。 建议使用 EVM 进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经开始工作了、可能是因为时钟改变了芯片的响应方式、音频应用才占主导地位。  我注意到默认情况下 USB 控制器启动到12.288MHZ 的信号、但一旦软件加载、就会切换、并不总是采用新的时钟速度、但重启软件似乎能可靠地让芯片对话