主题中讨论的其他器件: PCM1801
如说明所述、我设计了此芯片、但在引脚12上没有看到任何生命体征。
时钟信号振幅为~3V3、并由 USB <-> I2S 接口器件驱动。 我可以使该器件在其他应用中正常工作、我还可以使其与 PCM510xA 器件一起正常工作、该器件的音频效果很好、所以我认为时钟看起来都很好。 48kHz、3.0718Mhz、24.5749Mhz
我已确认我可以将信号(500Hz 正弦波)传输到 C19和 C20中。
我相信我已正确地将所有内容连接为 I2S 格式、但即使该格式错误、也从多个板上从该器件获取不到任何数据。
我今晚在论坛上发现的可能是一个问题的唯一事情是
1) 1) VREF1 (网络)/VREF2 (芯片) 未按此处建议直接连接至5V
2) 2)引脚7 和17由3.3VDC 驱动、数据表模糊中仅显示"TTL"、说明是3V3 TTL 还是5V0 TTL? 规格表明2V 应该足够、但此处的帖子表明并非如此。 这是否足以~Δ I PDWN 将此视为低电平、并将器件置于断电模式?
我缺少了不会导致这些器件上电/输出数据的其他基本要素吗