This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:MCLK 频率容差

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214517/tlv320aic1106-mclk-frequency-tolerance

器件型号:TLV320AIC1106

您好!

TLV320AIC1106的数据表仅定义了 MCLK 频率的典型值、但允许的频率容差有多大? 我从未见过根本没有频率误差的时钟。 我所看到的频率误差范围从几到大约100ppm。

我想"MCLK 抖动"参数(最大37%)不仅包括通常称为"时钟抖动"的本身、还包括频率容差的概念、但我猜是正确的吗?

改自旧的 E2E 主题"如何将 MCU 与 PCM 编解码器连接:TLV320AIC1106?" TLV320AIC1106的 MCLK 抖动是 MCLK 周期的百分比。 µs MCLK 频率为2.048MHz、37%都约为0.181 μ s、这对于世界上通常称为"抖动"的情况来说太大了–随机抖动加确定性抖动。 µs、我怀疑0.181 μ s 包括时钟频率容差(1/(2、048 MHz)±0.181 µs→2、048 MHz+59%/-27%)。

请确认并提供反馈。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokosa-San,

    感谢您与我们联系。 根据我的理解、您的猜测是正确的。 根据链接的 [FAQ]输入时钟抖动和噪声规格、超过100ps rms、预计可能会出现降级。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致!
    Andrew Jackiw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    您能告诉我们更多信息吗?

    MCLK 抖动据说包括频率偏差。

    TLV320AIC1106的 MCLK 频率容差(最小值、最大值)是多少?

    此致
    木山修二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Shuji-San,

    由于 MCLK 是该器件的输入、因此我们不表征范围、因此不会确定典型值。

    我们在实验中已经看到、MCLK 将接受一个宽范围的频率。 保守范围是 MCLK 频率为典型值的+/-10%。 如果您计划使用超出该范围的特定 MCLK 频率、请在 EVM 上测试该频率、或者告诉我、我可以在实验中测试该频率。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你