This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:在 EN 处于打开状态时降低噼啪噪声

Guru**** 2534500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209007/tpa2011d1-pop-noise-reduction-at-the-en-on

器件型号:TPA2011D1

大家好、

关于 TPA2011D1的 EN ON 处的噼啪噪声降低方法。

电路规格:

单端、增益 20.9dB (Rin1、Rin2:27kΩ1 %)、FC=5.9Hz (Cin1、Cin2:1.0uF)

电源5.0V、旁路电容器: 10uF+1uF+0.1uF

现象:

当 EN 以2.0Vpp、15us 周期从关闭状态打开时、会产生噼啪噪声。

 根据 E2E 论坛的信息、我将 Cin1和 Cin2从1 uF 更改为0.47 uF。

不过、仍然出现0.68Vpp 的噼啪噪声

Question:

告诉我如何在 从关断状态打开 EN 时降低噼啪噪声、而不更改增益。

此致、
汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    因此、为了澄清这一点、当切换到0.47uF 时、噗声有所改善、但并未完全得到改善?  弹出发生的阈值会降低吗?  我将进行调查。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将电容器更改为0.47uF、噪声变为0.68Vpp。

    不过、我认为0.68Vpp 的噪声仍然很大。

    请告诉我如何减小爆裂声。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    Jeff 今天使用的是 timebank、将在周一给您回复。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我看到您说过"当 EN 以2.0Vpp、周期15us 从关闭状态打开时、会产生噼啪噪声"。  您是说在周期15uS 中、您会每15uS 打开和关闭一次 EN 吗?  您这么做需要多长时间?

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    在 AMP 上电4秒后仅打开 EN 一次。
    当1uF 时、POP 噪声的周期大约为15us。
    它持续约125us、同时从2.0Vpp 衰减。
    您有没有好的解决方案?

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否尝试使用差分输出、看看弹出是否消失?  看起来与输入反相/非反相不匹配可能会导致这种情况。  您能否发送原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    由于前一级是单端输出、因此无法实现差分输入。

    我无法向您发送原理图、但我遵循了数据表中的单端示例。

    Ci=1uF、Ri=12k Ω 27kΩ1

    噼啪噪声很大、因此我将 Ci 更改为0.47uF+-10%、以抑制 POP 噪声。

    噼啪噪声现在为0.68Vpp。

     是否有可能通过单端方式进一步降低噼啪噪声?

     

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您能否选择元件 Ci 和 Ri (从您的示例原理图中)的最严格容差以确保反相和同相匹配?

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    0.47uF 电容器的精度为+-10%。

    精度为+-5%的0.47uF 电容器是不常见的。

    是否存在精度以外的其他方法?

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该器件的输出偏移约为1mV、但最高为5mV、这可能会导致这种情况。  遗憾的是、从我收集到的信息来看、噼啪噪声可以加以缓解、但不能完全去除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我知道不能完全消除噪声、但我只想进一步降低噪声。  

    是否无法进一步降低噪声?

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否为 Ri 尝试使用0.1%的电阻器?  此外、在执行该测试时如何终止 CI (单端输入)?

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    kΩ 的是、Ri 为27k Ω、尺寸为0.3mm×0.6mm、因此没有0.1%的产品。

    0.1%的浓度是否会显著降低 POP 噪声?

    IN+线路侧 CI 直接连接到 AG。

    直列侧 CI 长度为0.8mm、连接至之前的模拟电路。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    首先、如果将输入连接到 a) GND 和 b) AG、我会检查 POP 振幅是否发生变化。

    如果你不能得到0.1%,你能不能亲自测试一些,使他们匹配0.1%-只是看看它是否确实有用?

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我试过你的建议。

    由于 CI 和 AG 无法分离、因此将 AG 和 GND 连接到 CI、

    POP 噪声没有差异。

    我从电路板上移除了两个27k 电阻并测量了电阻。

    26950Ω 为   Ω μ V,26940 μ V,差异为0.04%。

    当我试图附加27000Ω 和27010Ω 作为审判时,

    噼啪噪声相同。

    是否有其他措施?

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    为了通过实验确定我们是否位于正确的路径、如果可以、您可以 尝试将输入短路、例如本随附的原理图中所示。  请告诉我,如果流行音乐仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我试过你的建议。

    我移除了 GND 侧的 CI2并将 Ri2和 Ci1连接到了2mm。

    即使 EN 信号从 L 变为 H、噼啪噪声级别没有变化。

    从 AMP 到 CI 的长度为3mm。

    负载为100mm、8Ω Ω 电阻器。

    由于 LC 测量电路的变化而引起的差异处于0.2Vpp 以内。

    POP 噪声是否由于 Ci 的充电电流差异而引起?

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们的团队正在度假。 Jeff 将在周一结束前回复您。 除非我们未及时回答您的问题、否则请勿回复此邮件。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我找到了 EVM、明天我会尝试重现您的问题。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在我的设置中、我看到 TPA2011D1从启用到禁用具有一定的 Vrms 峰值 、无论它是单端还是差分。   使用差分输入实现禁用无弹出窗口启用的优势、但我没看到如何减少禁用弹出。

    峰值电压 单端 差分的输出
    使能 4.5mV
    禁用 12mV 5-7mV