This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:耳机特定的去 POP 音设置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214267/tas2505-headphone-specific-de-pop-settings

器件型号:TAS2505

您好、

客户正在使用 TAS2505并查看 应用参考指南。 指南中提到了 DAC 设置步骤2中的"编写耳机特定的去 POP 音设置(如果使用耳机驱动器)"。 但在配置示例中没有找到相关代码(第4.1-4.6节)。 我在这些示例中遗漏了设置代码、或者实际上没有相关的设置? 如果实际上没有相关代码、我们是否提供了示例代码供参考以设置去 POP 设置? 还是完全取决于客户使用耳机?

非常感谢!

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    我们的团队正在度假。 在这一天结束之前,伊凡会回到你的身边。 除非我们未及时回答您的问题、否则请勿回复此邮件。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    去 POP 音控制寄存器位于页1寄存器0x14中。 此功能与 DAC3203中的功能相似、因此您可以参考本文档第16至18页上的'R-pop'相关详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=16

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师