This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:无法从 PC 上的评估套件播放音乐。

Guru**** 2475665 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209239/tlv320aic3111evm-k-unable-to-play-music-from-pc-on-to-the-eval-kit

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K

大家好、我最近获得了此评估套件、并已尝试根据文档和 E2E 论坛的讨论进行配置、但我仍然无法从 PC 获取要在评估套件上播放的音频。  

我已将两个8 Ω 扬声器连接到 J8和 J9连接器、并将耳机连接到 J14、我的 PC 可以在"声音、视频和游戏控制器"下检测为"USB-AudioEVM"、在"音频输入和输出"下检测两次、也检测为"线路(USB-AudioEVM)"。  

当我使用"编解码器控制"应用程序并选择"播放"并运行脚本时、我可以听到点击声音。 还有 USB 连接。 USB FS 设置为44100。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh:

    感谢您与我们联系。 从您的帖子来看、我 假设这意味着所有跳线都处于默认(开箱即用)状态。 仍请验证 SW2是否设置为位置1、3、4、5、6、 7至 ON、位置2和8至 OFF。  

    Unknown 说:
    我已经将两个8 Ω 扬声器连接到 J8和 J9连接器、并将耳机连接到 J14、可以在我的 PC 上检测声音、视频和游戏控制器下的"USB-AudioEVM"以及音频输入和输出下的"Line (USB-AudioEVM"两次。

    您的连接声音纠正。 请卸载其中一个"Line (USB-AudioEVM)"驱动程序、然后查看是否能解决您的问题。 我以前遇到过这个问题。  卸载其中一个驱动程序后、断开 EVM 并在 CodecControl 中重新运行完整的器件初始化脚本。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、感谢您的答复。

    是的、SW2如上所述。 直接替代。  

    我确实卸载了其中一个线路(USB-AudioEVM)、然后拔下再重新插接、以及评估板的 USB 端口和端口、并通过 CodecControl 进行连接、再通过单击芯片符号 View->init 脚本运行初始化脚本。  

    没有区别。 问题是、一旦我插入 USB 电缆、它就会自动安装驱动程序、并且我可以看到两条线路(USB-Audio EVM)、仍然无法从我的 PC 播放音乐。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    我已经  为此在末端测试了 TLV320AIC3111EVM-K 测试时、音乐在运行 CodecControl 后正常播放。 但是、在断开并重新连接 EVM 后不会播放任何声音(即使在运行初始化脚本之后、如上一篇文章中所述)。   

    请尝试以下步骤。  

    1. 断开 EVM 并退出 CodecControl
    2. (可选)卸载所有 "Line (USB-AudioEVM)"实例
    3. 重新连接 EVM 并 播放测试音乐
    4. 运行 CodecControl

    完成这些步骤后、音乐将重新开始播放。

    请告诉我您的问题是否仍然存在。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、我只是想从电脑上播放 Spotify 的评估板、但仍然不成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下操作:

    • 断开 EVM 与 PC 的连接
    • 打开设备管理器
    • 在"视图"选项卡下、选择"显示隐藏的设备"
    •  从音频输入/输出、声音、视频和游戏控制器或带有 线路(USB-AudioEVM)的任何组件中删除/卸载任何线路(USB-AudioEVM)
    • 连接回 EVM 并加载要测试的预设配置

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pdjuandi,尝试你的步骤。 我一将 EVM 连接到 PC、Windows PC 就会自动加载驱动程序、然后我就会得到"Line USB-AudioEVM"。

    但仍然无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也很疲惫地将音频编解码器 EVM 连接到 Linux 系统、但仍然是相同的结果。  

    Linux 命令:  

    $aplay --device plughw:card=USBAudioEVM,dev=0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav  

    听不到任何声音。  

    我们能否完成检查设置是否正确所需的所有跳线和设置? 几乎一周都在尝试让评估板现在工作。  

    感谢为解决这一问题提供任何帮助。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳线设置与用户指南表2中的相同、我已拍摄了设置图以供您参考。

      

    连接 EVM 后、您可以运行如下所示的初始化文件、它应该允许使用 EVM 进行播放和录制。

    播放歌曲时、请确保在 PC 音频设置中选择音频输出到线路(USB-AudioEVM)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评估板照片。 跳线设置有区别:

    1. W16到 W20在我的评估上都是连接的。 (是否应将其移除?)

    2. W7和 W8是2-3 (它们应该是什么?)

    3.上述所有跳线都位于音频编解码器评估板上。 我已发送设置跳线、以使用内置麦克风差动单声道。

    是的、从 PC 播放音乐时我选择了"USB-AudioEVM"。 但仍然听不到任何声音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您先按照用户指南中的跳线设置进行操作、因此未填充 W16至 W19、而是使用耳机进行侦听。

    将 W16安装到 W19将允许直流信号通过并使用板载16 Ω 负载。 如果在此设置中连接耳机、则可能会损坏耳机、并且负载将降低、这意味着需要更高的驱动器功率。

    W20需要被组装。

    W7:2-3用于 MIC1LM 并将 MIC1LP 作为差动 MIC 输入

    W8:2-3用于差分 MIC 输入

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试了这个设置 Pdjuandi 和这没有区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。 您已确保耳机/扬声器工作正常、并且 PC 的音量足够大-是吗?

    尝试使用 J15和 J10/J11等套件上的不同连接器、并使用示波器探测 WCLK、BCLK 和 DIN。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是已检查扬声器和耳机是否正常工作、我可以在从编解码器控制运行播放脚本时听到咔嗒声。 已检查所有 I2S 信号和详细信息均已发布在 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209610/tlv320aic3111evm-k-how-to-use-external-host-to-play-audio-from-the-eval-board/4563407#4563407上 、但看起来均无问题。  

    已尝试使用不同的连接器 J15、J10/J11、同样没有区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这些时钟的测量值、还是您只是估算值?

    您应该看到确切的44.1kHz WCLK 和2.8224MHz BCLK。

    当您播放音乐时、您在 SDIN (CH4)上看到了类似的东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TLV320AIC311-EVM 电路板的详细信息:

    1.TP31 (MCLK)大约为11.4MHz (与时钟不像)

    2.82MHz 左右的 TP32 (BCLK)

    3. TP33 (WCLK)约为44.1kHz

    4. SDIN 会在我从电脑播放音乐时发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCLK

    BCLK

    WCLK  

    SDIN

    SDIN 使用 BCLK 进行触发

    SDIN 使用 BCLK 进行触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据显示、如果对齐遵循您所示的2个光标线、则它仅是右通道数据。 这是您设置的内容吗?

    另一个测试是使用 Audacity 并创建1KHz 正弦波、然后在 HP 输出测试点监控。请注意、您在 HP 输出端有1KHz 音调。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我尚未设置为仅使用正确的通道。  

    播放1KHz 音调时、我可以在 PC 上听到声音、但在 EVAL 板上听不到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也使用示波器在测试点 TP27和28上进行了测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当在生成音调后测试 SDIN 引脚时、我可以看到其上的数据。 但没有到 HP 输出。 担任过他人或发言人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以使用逻辑分析仪检查所有功率级别并探测 I2C 线路、以便我们可以确保在加载脚本时所有寄存器事务都发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们已检查所有功率级别、除-5V 功率均正常、我们确实进行了 I2C 读取事务、并且在运行回放脚本时确实听到了咔嗒声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitesh:

    您是否可以使用逻辑分析仪? 我们测试了一次读取、但最好知道整个脚本已被正确写入、即没有返回 NACK。 您是否还可以将 PC 设置为播放双单声道音? 这样、如果左右声道都在播放相同的内容、我们可能会捕捉到 Peter 所提示的边沿极性不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff,在我的电脑上使用单声道音设置不会有任何运气。  没有、我无法访问逻辑分析仪。 但在运行播放脚本时、我仍然能听到咔哒声。  

    我们还可以执行其他测试吗? 我们已经检查了时钟和单音设置以及回放脚本。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇,在给你发送消息后,我关闭了编解码器控制应用程序并在 PC 上播放音乐,我可以通过评估板听到音乐,但现在只能在耳机上听到音乐!!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但只有左声道(耳机上)... 分别转至 PC 上的单声道音频设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在耳机和扬声器信号上示波器时、只有左侧耳机有一些信号。 另外、请注意编解码器控制应用中的 USB FS = 1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、您好!

    很高兴看到您取得了进步。 从您上面的输入看来、编解码器正在工作、然而 CodecControl 应用程序和 Windows 驱动程序交互正在引起一些困难。  

    在实验室中重复测试后、有时 CodecControl 应用在配置器件时会出现一些问题。 请再次尝试以下步骤、因为当发生类似问题时、这些步骤适用于我们的器件。  

    1. 断开 EVM 与 PC 的连接
    2. 退出 CodecControl
      1. 还请根据 先前的说明验证跳线设置是否处于初始位置。
    3. 卸载 "Line (USB-AudioEVM)"的所有实例
      1. 打开设备管理器
      2. 在"视图"选项卡下、选择"显示隐藏的设备"。
      3.  从音频输入/输出、声音、视频和游戏控制器或带有 线路(USB-AudioEVM)的任何组件中删除/卸载任何线路(USB-AudioEVM)
    4. 重新连接 EVM 并 播放测试音乐。
      1.  确保选择"Line (USB-AudioEVM)"作为输出 设备。
      2. 确保耳机插孔是"TRRS"插孔并完全插入 J14。
      3. W16至 W19应该为 不会 电容器。  
      4. J15可用于纯耳机插孔 (TRS)、J8和 J9应与8 Ω  扬声器配合使用。
    5. 运行 CodecControl  为管理员
      1. 通常、CodecControl 打开后可以听到音乐。  
        1. 否则、请再次加载预设配置。
      2. 默认情况下、USB FS 应为44.1kHz。 此处的其他值可能表示存在某种连接问题。

    完成这些步骤后、音乐将重新开始播放。

    如果您对上述步骤有任何疑问、请告诉我。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、上述程序对我也起作用。 我有 TRS 耳机,当连接到 J14我得到立体声音乐,只要我先播放编解码器控制,直到我断开并重新连接耳机,但这只是一个观察.  

    就扬声器而言,我们有4个欧姆的扬声器,而不是8欧姆的扬声器,这些扬声器根本不起作用吗?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是8欧姆扬声器、我连接到 J8和 J9的引脚1和3、但如果有或没有耳机连接到 J14、则听不到它们。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    很高兴看到我们取得了进展。 4欧姆或8欧姆扬声器可以在 EVM 中正常工作、默认演示脚本应该播放耳机和扬声器上的音乐。

    请参阅以下文档:

    1. W11和 W12已安装:这些是左右扬声器通道的电源轨。
    2. SW1处于位置2-3:3.9V 被连接到 SVDD (扬声器电源轨)
    3. TP11和 TP12为3.9V
      1. 这些点没有电压、请检查 U4是否在 TP7处由+5V 供电

    请告诉我、这是否可以解决您的问题。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、是的、W11和 W12已安装。  

    SW1设置为 BATT (朝左)并移至右侧、TP 11和 TP12处的电压为3.78

    TP7为4.97

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 SW1更改为 SVDD、现在音频从扬声器输出。

    谢谢 Andrew。 这达到了目的!