This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:当选择验证按钮时、会显示持续加载消息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1213495/tas2x63evm-continuous-loading-message-display-when-select-verification-button

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2563

您好!

我们将 TAS2X63EVM 套件与 PPC3应用连接。 当我单击"V"验证按钮、然后加载消息显示时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    我无法复制您收到的相同消息、PPC3是否在该消息中卡住、因此必须终止该过程?
    我想问一些问题来进行调试:

    • 请确认您使用的是正确的 PPC3插件、注意 TAS2563插件有 QFN 和 WCSP 版本、对于 TAS2X63EVM、您应该使用 QFN 版本。
    • 访问"调谐和音频处理"面板时、您是否具有正确的音频输出? 首次进入此面板时、应初始化设备。
    • 您能否分享您的软件版本详细信息? 可通过左上角的菜单->关于获取此内容。
    • 在 PPC3安装过程中、您是否遇到了任何问题或意外错误?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师