This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:电压电平转换

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209685/pcm2912a-voltage-level-shift

器件型号:PCM2912A

你(们)好

对于下面的音频应用电路、我的客户在启动时报告了噪声。

波形显示在启动期间、音频编解码器和开关之间有一个小的电压漂移(大约0.1V)、这意味着系统启动前的电压比接地电压高0.1V。 在 PCM2912A EVM 上未观察到该电压漂移。

在编解码器被禁用时、开关似乎处于高阻抗、并且在 开关 被打开后、交流耦合电容器被充电、从而导致一个电压突降、之前编解码器电压开始斜升。

请在这里告知我的猜测、并告诉我是否有其他可能的原因?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这已经验证了噪声的原因、编解码器和开关电源之间的上电顺序是什么?

    开关是否在编解码器之前打开、您是否听到  SPKR_ON 的噪音?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:

    是的、软件在 PCM2912A 之前的100ms 开启、具有 SPKR_ON。

    我查看了原理图并发现交流耦合和下拉电阻位于 SW 之后、您是否认为将它们移至 SW 更改问题之前?

    此外、作为解决方案、客户可以使用 PCM2912A 的 SSPND 引脚屏蔽放大器静音、直到弹出式噪声消除。

    虽然 SSPND 引脚 可通过 USB 总线设置配置移除、但当 USB 总线空闲一段时间后、该引脚会重新置位。
    是否有办法防止 USB 总线空闲、或防止 PCM2912A 在空闲时也进入挂起状态?
    (它与 Window10的 USB 选择性挂起有什么关系吗?)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    挂起是 USB 协议的一部分、器件没有选项来禁用它。

    您可以尝试 Windows USB 设置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的建议。

    从电源选项禁用选择性挂起也会影响其他 USB 设备、是否可以只禁用 PCM2912A 的挂起?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以尝试进入设备管理器、然后选择所需 USB 设备的属性、并禁用计算机关闭端口以节省电量的功能:

     

    老实说、这是一个 Windows 特有的问题、最好与他们仔细检查一下、但我认为这是可行的。

    此致、
    Jeff McPherson