This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:THD+N 性能取决于输入采样频率

Guru**** 2476625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209004/tas5825p-thd-n-performance-depending-on-the-input-sampling-frequency

器件型号:TAS5825P

大家好、

我的客户询问 TAS5825P 的 THD 性能是否受输入采样率的影响?

我提出这个问题是因为客户报告说、如果他们将输入 FS 48kHz 更改为44.1kHz、THD 会变差。 (~3%差异)

输入采样率是否真的会影响 THD 性能? 如果是、您能解释原因吗?

我用 THD 测试对采样频率进行了比较。 在~25W 时、44.1kHz 的 THD 似乎更差。 您能否确认一下?

  • 客户情况:
    • PVDD:16V ~ 21V (HybridPro)
    • 负载:4 Ω
    • 功率:30瓦
    • GUI 输入采样率配置:作为输入

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    理论上、低采样率确实会得到更多的量化噪声、这会导致 THD 更差。

    但很难说会产生多少。

    如何将 SDout 输入获取到 AP、看看44.1k 和48k 之间是否存在 THD 差异。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的答复。

    您可以看到我的测试结果、THD+N 似乎受 FS_MODE (0x28h)设置的影响。 我手动设置 FS_MODE 时、THD 结果得到了改善。

    在我的理解中、44.1k 和48k 的采样率在器件的内部模块中被认为是相同的。 我是对吗?  那么、您能否 进一步解释为什么只有在输出功率较高时 THD 才有所不同?

    谢谢。

    杰伊.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    您直接从 sdout 进行测试吗? 我的理解是否正确?

    此外、THD 得到了改进、您意味着如果手动设置 FS_MODE、它将在44.1k 和48k 之间变为相同。

    抱歉有许多曲线重叠、我无法很清楚哪个是重叠曲线。

    太棒了

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、请参考我的评论。

    您是否直接从 sdout 进行测试? 我的理解是否正确?

    不会、只是在实际输出下进行了测试。  

    此外,THD 已改进,意味着如果手动设置 FS_MODE,THD 将在44.1k 和48k 之间变为相同。

    是的、您的回答正确。

    很抱歉,对于许多重叠的曲线,我无法很清楚哪一条曲线是哪一条曲线。

    解释一下、THD 结果在(44.1kHz 输入和44.1k FS_Mode)和(48kHz 输入和自动检测 FS_Mode)之间是相同的、如图中的扫描1和4。  

    您能否确认 以下问题?

    1.当输入信号为44.1kHz 时、即使在 PPC3中设置为自动检测、内部基本采样率是否也会设置为48kHz?

    2.如果是、THD 差是否是内部计算误差造成的?

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    1.当输入信号为44.1kHz 时、即使在 PPC3中设置为自动检测、内部基本采样率是否也会设置为48kHz?

    您是对的。

    实际上、44.1k 和48k 的误差仅为10%左右。 该参数太小、因此内部时钟检测会将其视为变化。

    内部过程将继续使用48K 作为采样率。

    2.我也认为这是可能的,但需要确认。 我会在我得到结果后与您分享。

    谢谢

    Jess