This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:输出中有100k 杂波。

Guru**** 2476605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207834/tas6424l-q1-there-is-100k-clutter-in-the-output

器件型号:TAS6424L-Q1

嗨、团队,

对于 TDM、当客户播放1kHz 音频时、他发现输出波形上叠加了100kHz 左右的杂波。 此时、故障是音频正在播放、而音频未在播放。 我希望 BU 可帮助了解该信号是否与 DSP 或功率放大器6424L 相关?

输出:红色和蓝色

SCLK:黄色

SDIN:粉红色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我们将需要有关您的测试设置的更多信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    在今天对客户进行初步故障排除和测试后、我附上了当前的测试报告和原理图、希望帮助我分析可能出现的问题。 从我目前的角度来看、寄存器配置似乎没有明显的问题。 希望您可以帮助我访问 look.e2e.ti.com/.../SD3A-Main-Board_5F00_V1.1_5F00_20230321_2D002D00_AMP.pdfe2e.ti.com/.../Analysis-of-Excessive-Audio-Background-Noise-in-TAS6424_2D002D00_20230321-.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    已检查寄存器、故障是时钟故障。  

    SNR 数据很低、但与130KHz 噪声无关、因为噪声在音频频带外。

    您知道 SNR 测试的方法吗? 他们是否使用 AP 仪器检查本底噪声和 FFT?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Derek,ć

    1.我已经检查了报告错误的通道寄存器。 CH2/CH3/CH4是因为未连接扬声器、因此三个通道将显示直流负载诊断。
    2.除了使用 AP 测试之外,您还看到输入信号部分的时钟等错误吗?

    、3 μ s、客户还表示故障器件通电后会短时间上拉、之后始终处于低电平。 目前、我希望能够解决信号的输入问题? 或寄存器配置问题? 还是因为电路的硬件设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    锁存时钟故障、恢复时钟。 您需要清除故障、FAULT 引脚将上拉至高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek 和 Gregg,í nez

    此130K 噪声是否与其他设备的空间耦合噪声有关? 或者、来自 DSP 输入本身的耦合噪声是否是个问题?

    是否需要帮助提供分析方面的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

      您是否检查过 PVDD 波形? 请在靠近器件 PVDD 引脚的位置进行测试。

      另外、如果您使用4欧姆电阻器进行测试、您仍能看到此振荡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Shadow,

    客户反馈 PVDD 的波形相对稳定。

    4 Ω 电阻是指原理图中对应位置的电阻。

    我希望 BU 可以帮助查看客户的布局图。 附加的是客户版式的文件。

    e2e.ti.com/.../_CC53_E04_7998EE76_TAS6424_2600_TAS6422-Layout_08FF_8_425C7F6709FF_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    已检查 PCB、PVDD 去耦电容应与器件放在同一层。

    您可以与我打电话来讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    目前是否没有可推荐的适用于硬件和软件的良好解决方案?
    这是现在响应客户的唯一方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、,

    此外,如果客户接受此问题,存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    没有风险、因为它超出了音频频带。 NO EMC 尖峰超出规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的支持! 如果我有其他问题、 我会联系您。