This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:MCLK 偏差容差

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210232/src4392-mclk-deviation-tolerance

部件号:SRC4392

我想知道当用作 DIR 的基准时、MCLK 频率允许偏离寄存器11:PLL1配置寄存器3中设置的值的多少(例如、以 ppm 为单位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Floris:

     数据表中没有此类信息、  我无法真正为您提供容差的数字。 我们只需要知道 对于通用参考时钟和 各种 PLL 系数、  它的误差可能为0.0003%、这个误差范围可以接受。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    谢谢你。 因此、这将是3ppm。  EVM 上的晶振为+/-50ppm。
    由于大多数晶体的额定容差为10-20ppm (或更高)、这意味着需要进行调优或严格的预选?

    此致、

    弗洛里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Floris:

    如前所述、我们没有有关 MCLK 容差的信息、  所述的0.0003%误差并不是用作指南或边界。

    数据表中关于 晶体振荡器选择的唯一信息如下:

    为了实现最佳性能、建议 MCLK 和 RXCKI 输入的时钟源由低抖动晶体振荡器生成。 通常、应避免使用锁相环(PLL)时钟合成器、除非它们是为低时钟抖动而设计和/或指定的。

    此致、

    Arash