This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:用于设置均衡器参数的 I2C 命令

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210206/tas2x63evm-i2c-command-for-setting-equalizer-parameter

器件型号:TAS2X63EVM

您好!

如果我想在均衡器频带1中设置以下参数:频率- 1000Hz、增益- 5dB、带宽- 635.8Hz、则在不使用 PPC3的情况下、将显示相同的 I2C 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    若不使用 PPC3、查找 I2C 写入的方法将是不切实际的。 EQ 使用 DSP 系数对双二阶滤波器进行编程、因此手动推导系数不太现实。 为方便起见、我为您找到了 I2C 写入。

    此致、

    Jeff McPherson