This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825MEVM 的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207627/tas5825mevm-questions-of-tas5825mevm

器件型号:TAS5825MEVM
主题"TAS5825M"中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我将0x03、CTRL_State 更改为0x13、将0x68、State_RPT 更改为0x03

 

我写入(0x68和0x71)后有两个寄存器不同、请检查下面的"写入"寄存器数据和"读取"寄存器数据。

摘自数据表说明->时钟故障。 一旦出现时钟故障、该位就会设置为1。 D 类输出设置为高阻态 通过故障引脚(GPIO)报告。

 

我可以知道吗、如何解决时钟故障问题?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jimmy)好

      是否可以知道您是否正在使用 PPC3软件来初始化电路板? 否则、可能不会生成时钟信号。 时钟由电路板上的其他器件生成、需要使用 PPC3初始化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我已经安装了 PPC3软件、但在登录 PPC3软件时、我将获得以下信息。

     

    我是否可以知道如何安装和 访问 TAS5825M EVM 应用?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jimmy)好

      您可以通过以下链接申请此应用:

    https://www.ti.com/product/TAS5825M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我已经成功使用 PPC3来控制 EVM、但仍有一些问题。

     

    1. 在通过 PPC3进行配置并运行硬件检查期间、出现了以下两个错误、我想知道发生了什么吗?

        2. 通过 PPC3进行配置后、TAS5825M 处于输出模式、但当我通过 Audio Precision 生成1KHz 时、无法从 TAS5825M 获得任何输出信号。

    1. 通过 PPC3进行配置后、我将读取整个寄存器映射、0x03=03 (播放模式)、0x60=03 (播放模式)、但0x71仍为04。

     

    现在我重新启动 EVM、使用我们的工具写入0x03=02 (HIZ 模式)、然后写入0x03=03 (播放模式)、我得到了如下所示的不同寄存器映射、0x03=03、0x68=02、0x71=04。

    请问、正确的设置步骤是什么、然后我可以通过我们的工具或 MCU 进入播放模式?

     

    非常感谢。
    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Jimmy)好

    在通过 PPC3进行配置和运行硬件检查期间,出现如下两个错误,是否可以知道发生了什么情况?

    这意味着 PPC3软件无法从 USB 获取 SDOUT 数据、因此您无法记录输出音频数据。 大多数时候、它不会影响您的使用。

    对于问题2至4、您需要按照正确的步骤使用 EVM。 我在以下链接中提供了答案。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209052/tas5825mevm-without-audio-output-after-setting