This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:哪些数据在"98 14 96 &quot 之后;来自地址号 14对应于增益从5dB 变为-10dB 时

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209647/tas2x63evm-which-data-are-coming-after-98-14-96-from-address-no-14-when-change-gain-from-5db-to--10db

器件型号:TAS2X63EVM

我尝试在 PPC 应用中将增益从5dB 更改为-10dB。 但我不明白"98 14 96"之后有哪些数据。 如何发送到 I2C.参数有什么用途? 我已经附上了图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、您好!

    该行是以下格式的顺序写入:W (器件地址)(寄存器地址)(数据)(数据2)(数据3)等 每段数据都将从前一个寄存器写入下一个寄存器。 例如、将0x96写入0x14作为第一条指令、然后将0xdf 写入0x15、0xf6 -> 0x16、0x34 -> 0x17等 这是有效的 I2C 命令。 如果需要将其分解以便于从外部控制器进行写入、可以将其编写为

    W 98 14 96

    宽98 15天

    W 98 16 F6

    ...

    W 98 27 50

    此致、

    Jeff McPherson