This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805MPWPR -设计咨询

Guru**** 2477955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208638/tas5805m-tas5805mpwpr--design-inquiry

器件型号:TAS5805M

您好、专家:

客户会将 TAS5805M 用于 单扬声器端口解决方案(10-15W)。

 适配器为多少 19V 输入 但我看到数据表建议 PVDD 12V 具有出色的音频性能。 那么、您是否认为 客户需要将 19V 更改为12V 才能获得 出色的性能?

此外、 客户希望了解如何估算它 电流/消耗 IF 支持 Maximum 15W 的影响 输出?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

      19V 使用没有问题。 但是、如果客户想要更改为更小的电压、那么效率、THD 和其他音频性能确实会好一点。  

      总功耗需要使用数据表中的效率曲线进行计算。 检查他们想要使用的工作条件、并在数据表中找到最相似的曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    谢谢您的评论,如果客户 使用 PVDD 12A,扬声器阻抗为4欧姆。如果我们认为效率约为83%,输出功率=15W*83%=12.45W

    则电流为12.45W/4 Ω=3.1A。 这是正确的计算吗? 请告知它。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    电流为 √(12.45W/ 4Ω)μ L=1.76A。

    此致、

    凤羽