This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替代查询

Guru**** 2477945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1208600/substitute-inquiry

主题中讨论的其他器件:TAS5805M、TAS5825M

大家好、TI 支持团队

TI 是否有可替代以下竞争对手器件的器件?

- AD82584 / ESMT

请向您推荐。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

      它是一个双通道数字输入音频放大器。 从功率级别来看、您可以考虑 TAS5805M/TAS5825M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shadow

    感谢您的回复。

    您推荐的两款产品是否具备 EQ 设置功能?

    如果您有任何有关如何进行 EQ 设置的相关数据、请分享。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

      是的、它们具有 EQ 功能、也具有其他音频调谐功能。 客户可以使用 PPC3软件进行调整、如下图所示。

     处理流程文档将介绍有关这些器件中所有音频调优的更多详细信息。 此文档可在两个器件的生产页面、 技术文档中找到。