This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:时序要求

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1207951/pcm1863-timing-requirements

器件型号:PCM1863

您好!

中、将"时序要求"部分增加到"6.25"。

(1) tBCKL 最小值为1.5 x tSCKI。

在我们的客户使用的是具有 PLL bck 输入的 I2S 从模式。

在这种情况下、不使用 SCKI、但内部 PLL 会生成 SCK。

我们是否应该将您的要求转换为1.5 x tSCK?

(2) tLRSU 最小值为50ns。

在192KHz 采样数据时、LRCK 周期为81.4ns、建立时间变为40.7ns。

我们无法满足 tLRSU 要求、这种差异的原因是什么。

(3) tLRDO =-10 ~ 40ns

在 Fs48KHz 64BCK 条件下、器件输出 tLRDO 的实际捕获值为320ns。

这种差异的原因是什么?

(4) tLRHD 阈值 LRCK 为1.4V、BCK 为1.4V

但绘制的 LRCK 阈值看起来为90%、哪一项正确?


此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送您想要支持的特定 bck 和 LRCK 计时吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)如果客户使用 PLL bck 输入、则只需按照下表所示应用 bck 和 fs。 芯片应

    自动生成内部时钟。 如下面的时序所示、PLL 始终打开。

    2.根据我看到的结果、您使用采样 Ratefs=192kHz、使用12.288Mhz 的 bck 来获得64的 bck/FSYNC 比率。

    由此可得出 TBCLK=81.3ns。 Tblk/2=40.6ns

    在我看来 、在受控模式中、传入的时序一直是这样、LRCK 被从 bck 中减计数。

    如果 BCK 上升沿是触发 LRCK 生成 的触发器、则为  

    LRCK 转换在 BCLK 上升沿之后出现。 下一个上升沿在几乎 Tblk 时间之后出现。

    因此、TLRSU 可以大于50ns。

    3. 在 Fs48KHz 64BCK 条件下、器件输出 tLRDO 的实际捕获值为320ns。

    320ns 是否为测量值? 您能描述一下这种情况下的测试吗? 我之所以提出这个问题、是因为第一个位始终可能是0。 在48K/64BCK 上,bck=3.072Mhz。每个位时间为320ns。

    因此、第一个位上可能没有数据。

    请检查 RX_TDM_OFFSET

    4.

    tLRHD 阈值 LRCK 为90%、BCK 为1.4V。 这是图像中定义的时序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的支持。

    (1)在表12中、我们客户的配置是 FS=48kHz 64BCK 模式。 我们的担心是、在 PLL 模式下、不需要 SCKI 输入时钟。 然后、BCK 时序"tBCKL 最小值为1.5x tSCKI"要求不被满足。 在 PLL 模式期间、我们是否可以预计没有 BCKL 最小时序要求?  

    (2) 取决于 I2S 主处理器、在某些情况下、bck 下降沿会触发到 LRCK 边沿。 如以下数据表上的时序图所示。 在这种情况下、"tLRSU min is 50ns"可以放宽、在 FS-192KHz 时接受40.7ns?

     

    (3)正确、我们使用具有1BCK 延迟的 I2S 模式。

    (4)脚注说明"(1)输入的时序测量基准电平为1.4V、输出为0.5VDD。 上升和下降时间为输入/输出信号摆幅的10%到90%之间的时间。"  根据这篇文章、我们认为 BCK 和 LRCK 时序应为1.4V 点、图是偏移的。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天回复(03/23)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在48kHz/64BCK 模式下、需要3.072Mhz 的 BCK 频率。 这就是我们需要的一切。

    如果 LRCK 是从下降沿触发的、则采用相同方法。

    假设 bck 的下降沿是采样边沿

    时间是从 LRCK 的下降沿到 BCK 的下降沿测量的。  

    LRCK 的下降沿会在 BCK 的最后一个下降沿之后出现一段时间。 因此我们得到的值超过40ns。

    ----------------

    您可以将 TLRHD 用作最小值。